InformationModel.SetTranslation(localizedText)
Aktualisiert eine Übersetzung, die mit einem vorhandenen Schlüssel verknüpft ist, auf der Grundlage der Argumenteigenschaften.
void SetTranslation(LocalizedTextlocalizedText);
Argumente
- localizedText(LocalizedText)
- Ein C#-Objekt mit den EigenschaftenTextId,TextundLocaleId, die den Schlüssel und die zugehörige zu aktualisierende Übersetzung identifizieren.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt eine API, die die Zeichenfolge
New translation
für das Gebietsschema en-US
in Verbindung mit dem Schlüssel Key1
schreibt.var localizedText = new LocalizedText("Key1", "New translation", "en-US"); InformationModel.SetTranslation(localizedText);
Rückmeldung geben