REST-API-Client konfigurieren

Fügen Sie eine REST-API-Client-NetLogic von Bibliotheken hinzu, um HTTP-Methoden bereitzustellen.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Suchen Sie in den
    Bibliotheken
    nach
    REST API Client
    .
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    REST-API-Client
    auf
    NetLogic
    in
    Projektansicht
    .
    In
    Projektansicht
    erscheint
    RESTApiClient
    im Ordner
    NetLogic
    .
  4. Schließen Sie
    Bibliotheken
    .
  5. (Optional) Bearbeiten Sie in
    Eigenschaften
    Folgendes:
    • Timeout
      . Zeit, nachdem die Anfrage abgebrochen wird, wenn keine Antwort empfangen wird. Der Standardwert ist zehn Sekunden.
    • UserAgent
      . Zeichenfolge, die die Anwendung darstellt, von der die Anfrage ausgeht. Der Standardwert ist FTOptix.
Verwenden Sie die dargelegten GET-, POST- und PUT-Methoden in Ihrer Anwendungslogik. Weitere Informationen finden Sie unter HTTP-Methoden.
TIPP: Sie können die Methoden zum Beispiel mit einem MouseClick-Ereignis eines Schaltflächen-Objekts auslösen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.