Standard-Code-Editor festlegen

Standard-Code-Editor festlegen

Wir empfehlen die Verwendung von
Visual Studio®
2022 oder Visual Studio Code als Standard-Code-Editor.
TIPP: Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
Voraussetzungen
Laden Sie den bevorzugten Code-Editor herunter und installieren Sie ihn.
  1. So legen Sie den Standard-Code-Editor fest
  2. Wählen Sie in
    FactoryTalk Optix Studio
    die Option
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld aus dem Dropdown-Menü
    Bevorzugter Code-Editor
    eine Option aus.
    TIPP: Die Option
    Automatisch
    legt Visual Studio als Standardeditor fest. Wenn Visual Studio nicht verfügbar ist, wird stattdessen Visual Studio Code als Standardeditor verwendet.
  4. Starten Sie
    FactoryTalk Optix Studio
    neu.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.