Ereignisse und Methoden

Ein Ereignis ist eine Laufzeitmeldung, die anzeigt, dass eine bestimmte Bedingung eingetreten ist. Ereignisse können Methoden auslösen, die Anwendungslogik erzeugen.

Auslöser für Methoden

Ein Objekt kann eine Methode auslösen, wenn:
  • Ein Ereignis zur Laufzeit eintritt
  • C#-NetLogic eine Methode aufruft
  • Eine Anfrage von einem OPC UA-Client zur Laufzeit auftritt
  • Eine C#-Methode zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit aufgerufen wird
TIPP: Sie können mehrere Methoden mit einem einzigen Ereignis verknüpfen. Wenn das Ereignis eintritt, werden die Methoden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie im Ereignis konfiguriert sind.

Beispiele

Ereignis
Methode
Eine Schaltfläche wird angeklickt
Ein PDF-Bericht wird erstellt
Eine Variable überschreitet einen bestimmten Wert
Ein Alarm wird ausgelöst
Eine Anfrage von einem OPC UA-Client tritt auf
Eine Datenbank wird abgefragt
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.