Informationsmodell

Das Informationsmodell organisiert Knoten in Projekten. Der Hauptprojektknoten ist der Stammknoten.
TIPP: Ein Knoten ist ein beliebiges Objekt, ein Objekttyp, eine Variable, ein Variablentyp, ein benutzerdefinierter Datentyp oder eine Methode im Projekt.
NOTIZ: Weitere Informationen zum Knoten- und Informationsmodell finden Sie unter Begriffswörterbuch.

Knoteninformationsmodell

Das Knoteninformationsmodell bezeichnet die Menge der Knoten, die die Struktur und die Merkmale des Knotens beschreibt.
Ein Objekt „Motor“ kann beispielsweise aus einem Statorobjekt und einem Kurbelwellenobjekt bestehen. Jedes dieser Objekte kann Variablen enthalten, die seine Eigenschaften beschreiben.

Projektinformationsmodell

Das Projektinformationsmodell ist das Informationsmodell des Stammprojektknotens, das jedes Objekt, jeden Objekttyp, jede Variable, jeden Variablentyp, jeden benutzerdefinierten Datentyp und jede Methode im Projekt enthält.
Der Name des Stammknotens ist der Name des Projekts. Die Knoten können in Ordnern organisiert werden.
MyProject Stammknoten und Nachfolgeknoten
Die Struktur des Projekts kann die physische Struktur von Maschinen widerspiegeln.
TIPP: Wenn Sie modulare Maschinen in einer Anwendung so strukturieren, wie sie in der physischen Umgebung dargestellt werden, ist es einfacher, sie im Projekt zu verwalten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.