Schalter für die Alarmsimulation konfigurieren
Konfigurieren Sie einen Schalter für die Simulation des Alarms „Motor1“.
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtaufPage2 (type).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufPage2 (type)und wählen Sie dann aus.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenAktivund der VariablenMotor1Alarm.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Ordnen Sie im EditorSchalter1wie gewünscht an.
Aktivieren Sie zur Laufzeit den Schalter, um einen Alarm auszulösen.
Rückmeldung geben