Navigationsbereich konfigurieren

Konfigurieren Sie einen Navigationsbereich für das Umschalten zwischen verschiedenen Bereichen zur Laufzeit.
  1. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf
    MainWindow (type)
    .
    Der Fenstertyp öffnet sich im Editor.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Container
    Navigationsbereich
    aus.
    Der Navigationsbereich wird im Hauptfenster angezeigt und ist nicht positioniert.
  3. Setzen Sie in
    Eigenschaften
    die Optionen
    Horizontale Ausrichtung
    und
    Vertikale Ausrichtung
    auf
    Strecken
    .
    Der Navigationsbereich nimmt die gesamte Höhe und Breite des Hauptfensters ein und deckt das Logo ab.
  4. Setzen Sie
    Oberer Rand
    auf
    55
    .
    Der Navigationsbereich deckt das Logo nicht mehr ab.
  5. Ziehen Sie
    Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    und
    Page4 (type)
    auf
    Navigationsbereich1
    .
Navigationsbereich mit leeren Seiten
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.