Logo konfigurieren

Fügen Sie ein Logo Ihrer Wahl hinzuu und positionieren Sie es in der rechten Ecke des Hauptfensters.
Voraussetzungen
Besorgen Sie sich ein Logo Ihrer Wahl im Bildformat
PNG
oder
SVG
oder laden Sie ein Beispiel-Logo herunter: ra_logo.svg.
  1. So konfigurieren Sie ein Logo
  2. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf
    MainWindow (type)
    .
    Der Editor wird in einer separaten Registerkarte geöffnet.
  3. Ziehen Sie die Logo-Datei von Ihrem Computer in den Hauptfensterbereich des Editors.
    Das Logo wird im Editor angezeigt. Abhängig von der Logo- und Hauptfensterauflösung kann das Logo zu viel Platz einnehmen oder falsch positioniert sein.
  4. Setzen Sie in
    Eigenschaften
    die
    Breite
    auf
    200
    .
  5. Setzen Sie
    Horizontale Ausrichtung
    auf
    Rechts
    .
  6. Setzen Sie
    Oberer Rand
    und
    Rechter Rand
    auf
    5
    .
Hauptfenster mit Logo in der Ecke
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.