Controller-Variablen importieren
Konfigurieren Sie einen Kommunikationstreiber, um Beispiel-Tags (Controller-Variablen) aus einem Logix-Controller zu importieren.
TIPP:
Anstatt Controller-Variablen aus einem Logix-Controller zu importieren, können Sie Variablen auch manuell erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Variablen erstellen.
Voraussetzungen
Laden Sie in der Logix Designer-Anwendung das Projekt LogixTags.ACD auf einen physischen Logix-Controller oder einen emulierten
FactoryTalk®Logix Echo™
-Controller herunter. Versetzen Sie den Controller in den Ausführungsmodus.Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe von Logix Designer.
- So importieren Sie Controller-Variablen
- Wählen Sie in der SymbolleisteDashboardseite öffnen
- Wählen Sie im Editor die OptionKommunikation mit Geräten konfigurieren.
- Wählen SieNeue Stationen.
- Wählen SieRA EtherNet/IP-Stationund dannWeiter.
- (Optional) Um die Controller-Tags im Online-Modus zu importieren, geben Sie inRouteein und wählen SieIP_Address\Backplane\Chassis_Slot_NumberWeiter.TIPP: Weitere Informationen finden Sie unter RA EtherNet/IP-Treiber.
- Wählen SieWeiteraus.
- Rufen Sie die Controller-Tags ab:
- Um die Controller-Tags im Offline-Modus abzurufen, wählen SieDurchsuchenund wählen Sie die heruntergeladene DateiLogixTags.ACD.
- Um die Controller-Tags im Online-Modus abzurufen, wählen Sie den UmschalterOffline/Online, um ihn auf die PositionOnlinezu stellen.
- Markieren Sie alle Controller-Tags und wählen SieWeiter.
- Wählen SieBeendenaus.
In der
Projektansicht
sind die importierten Controller-Variablen im Knoten verfügbar. Merken Sie sich diese Position.Rückmeldung geben