Temperaturalarm erstellen

Erstellt einen Alarm, der Sie bei Überschreitung eines festgelegten Temperaturwerts warnt.
  1. Erstellen Sie eine Eingabevariable:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Variable
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie
      Edit
      , und geben Sie
      TemperatureAlarmVariable
      ein:
  2. Erstellen Sie den Alarm:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Alarme
      und wählen Sie
      Neu
      Exklusiver Niveaualarm
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Alarm, wählen Sie
      Edit
      , und geben Sie
      TemperatureAlarm
      ein.
  3. Konfigurieren Sie den Alarm:
    1. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
      Eingabevariable
      und
      ProjectName
      Modell
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    2. Setzen Sie den
      Hoch-Grenzwert
      auf
      75
      .
    3. Setzen Sie
      Automatische Bestätigung
      auf
      Wahr
      .
    4. Setzen Sie
      Meldung
      auf
      Temperature exceeds a safe level!
      .
    5. Setzen Sie
      Schweregrad
      auf
      3
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.