Analoge Variable erstellen

Erstellen Sie eine analoge Variable, die die Temperatur angibt.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Modell
    und wählen Sie
    Neu
    Analoge Variable
  2. Konfigurieren Sie die Variable:
    1. Setzen Sie in
      Eigenschaften
      den Eigenschaftswert
      AnalogeVariable1 (Float)
      auf
      50
      .
    2. Wählen Sie neben dem Eigenschaftswert
      <Keine>
      und wählen Sie
      Temperatur: Grad Fahrenheit
    3. Setzen Sie unter
      EURange
      den Wert
      Niedrig-Grenzwert
      auf
      -10
      .
    4. Setzen Sie den
      Hoch-Grenzwert
      auf
      60
      .
    5. Setzen Sie
      Beschränken
      auf
      Wahr
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.