Die IP des Meldungsbrokers konfigurie

Sie legen die IP-Adresse für den Meldungsbroker fest, indem Sie eine Variable erstellen.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    Modell
    und wählen Sie
    Neu
    Variable
    .
  2. Bewegen Sie in der
    Projektansicht
    den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie
    Edit
    und geben Sie
    BrokerIpAddress
    ein.
  3. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    zuerst
    Int32
    und anschließend
    String
    aus.
  4. Geben Sie in den Eigenschaftswert
    BrokerIpAddress
    die IP-Adresse des MQTT-Brokers ein.
    Zu Testzwecken können Sie
    test.mosquitto.org
    eingeben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.