Kontextobjekt für das Dialogfeld erstellen
Mit einem Kontextobjekt kann derselbe Dialogtyp in verschiedenen Fensterbereichen und für verschiedene Zwecke wiederverwendet werden.
- Erstellen Sie das Kontextobjekt:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufUIund wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sie aus und geben SieConfirmationDialogContextein.
- Wandeln Sie das Kontextobjekt in einen Objekttyp um:
- Doppelklicken Sie inTypenansichtaufBenutzeroberfläche.
- Ziehen Sie von derProjektansichtdas ObjektConfirmationDialogContextin den FensterbereichTypenansicht.In derProjektansichtwird daraufhinConfirmationDialogContextType (type)angezeigt.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufConfirmationDialogContextund wählen SieLöschenaus.
- Konfigurieren Sie den Kontextobjekttyp:
- Wählen Sie in derProjektansichtdas ObjektConfirmationDialogContextType (type).
- Wählen Sie oben inEigenschaftendie Option und wählen SieVariable.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie aus und geben SieMessageein.
- Wählen SieInt32und danachLocalizedTextaus.TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das KontrollkästchenAlle anzeigen.
- Entfernen Sie den Wert der VariablenMessage.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufConfirmationDialogContextType (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Methodenaufruf, wählen Sie aus und geben SieOnConfirmein.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufConfirmationDialogContextType (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Methodenaufruf, wählen Sie aus und geben SieOnCancelein.
Rückmeldung geben