Elemente zur Kontrolle des aktuellen Wertes erstellen

Erstellen Sie eine Anzeige und andere Oberflächenelemente, die den aktuellen Wert anzeigen und es Ihnen ermöglichen, ihn zu bearbeiten.
  1. Erstellen Sie die Beschriftung für den aktuellen Wert:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Anzeige, wählen Sie
      Edit
      und geben Sie
      CurrentValueLabel
      ein.
    3. Setzen Sie in
      Eigenschaften
      die Option
      Text
      auf
      Current Value
      .
  2. Erstellen Sie die Werteanzeige:
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Lineare Anzeige
      .
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Anzeige, wählen Sie
      Edit
      und geben Sie
      ValueGauge
      ein.
    3. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Wert
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. Legen Sie den Warnbereich 1 für die Werteanzeige fest:
    1. Wählen Sie unter
      Eigenschaften
      neben
      Warnbereiche
      die Option
      Add
      .
    2. Setzen Sie unter
      Warnbereich1
      die Option
      Farbe
      auf
      #f30000
      .
    3. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Von
      und
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      ValueGauge
      Minimalwert
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    4. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Bis
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      EURange
      Niedrig-Grenzwert
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  4. Legen Sie den Warnbereich 2 für die Werteanzeige fest:
    1. Wählen Sie neben
      Warnbereiche
      die Option
      Add
      aus.
    2. Setzen Sie unter
      Warnbereich2
      die Option
      Farbe
      auf
      #02d92d
      .
    3. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Von
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      EURange
      Niedrig-Grenzwert
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    4. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Bis
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      EURange
      Hoch-Grenzwert
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  5. Legen Sie den Warnbereich 3 für die Werteanzeige fest:
    1. Wählen Sie neben
      Warnbereiche
      die Option
      Add
      aus.
    2. Setzen Sie unter
      Warnbereich3
      den Wert der Eigenschaft
      Farbe
      auf
      #f30000
      .
    3. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Von
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      EURange
      Hoch-Grenzwert
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    4. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Bis
      und
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      ValueGauge
      Maximalwert
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  6. Erstellen Sie die Wertebeschriftung:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Anzeige, wählen Sie
      Edit
      und geben Sie Folgendes ein:
      ValueLabel
      .
    3. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Text
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  7. Erstellen Sie das Wertedrehfeld:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Drehfeld
      .
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Anzeige, wählen Sie
      Edit
      und geben Sie Folgendes ein:
      ValueSpinBox
      .
    3. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Wert
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  8. Erstellen Sie das Wertetextfeld:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Textfeld
      .
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Anzeige, wählen Sie
      Edit
      und geben Sie Folgendes ein:
      ValueTextBox
      .
    3. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Text
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.