Einer Benutzergruppe ein Objekt anzeigen
Konfiguriert ein grafisches Objekt so, dass es nur für bestimmte Benutzer zugänglich ist.
Voraussetzungen
Fügen Sie ein grafisches Objekt hinzu, das nur einer bestimmten Gruppe von Benutzern angezeigt werden soll.
Erstellen Sie beispielsweise das Objekt
AdminPane
, das nur für die Mitglieder der Gruppe „Admin“ sichtbar ist.- So zeigen Sie einer Benutzergruppe ein Objekt an
- Wählen Sie das grafische Objekt im FensterbereichProjektansichtaus.Wählen Sie zum BeispielAdminPaneaus.
- Erstellen Sie im FensterbereichEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftSichtbarund .
- TargetGroup
- Die Benutzergruppe, für die das grafische Element sichtbar werden soll. Beispiel:Administratoren.
Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Die Eigenschaft
Sichtbarkeit
eines grafischen Objekts wird über einen booleschen Wert gesteuert. Wenn zur Laufzeit der aktuelle Benutzer ein Mitglied der ausgewählten Gruppe ist, wird der Wert dieser Eigenschaft zur Laufzeit auf Wahr
gesetzt, wodurch das Objekt auf der Benutzeroberfläche sichtbar wird.Rückmeldung geben