Die UIPopulator-NetLogic implementieren

Verweisen Sie die NetLogic auf die Grafikobjekte.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    UIPopulator
    aus.
  2. Wählen Sie oben in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    und wählen Sie
    Variable
    .
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie
    Edit
    und geben Sie
    ModelObject
    ein.
  4. Wählen Sie neben
    ModelObject
    Int32
    und wählen Sie
    NodeId
    .
    TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Alle anzeigen
    .
  5. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
    ModelObject
    und
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    Listenfeld1
    Ausgewähltes Element (Zeiger)
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.