Laufzeitdimensionierung
Der Rechner für die
Laufzeitdimensionierung
ermittelt das geeignete FactoryTalk®Optix™
Runtime-Paket in Token, das für Ihre Anwendung erforderlich ist. Um FactoryTalk®Optix™
Runtime verwenden zu können, müssen Sie eine Berechtigung erwerben und diese Ihrer Organisation zuweisen.Bestimmen Sie vor dem Kauf einer
FactoryTalk®Optix™
Runtime-Berechtigung deren Größe. Schließen Sie den Assistenten ab, um die empfohlene Paketgröße für Ihre Anwendung zu ermitteln. Während Sie den Assistenten abschließen, wird oben auf jeder Seite eine aktualisierte Anzahl von Token und folglich eine empfohlene Paketgröße von XS bis XL angezeigt.- Darstellung auswählen: Wählen Sie entwederNativer HMI-Client (1 Token)oderWeb-HMI-Client. Wählen Sie unterWie viele Sitzungendie gewünschte Sitzungsanzahl (Token) aus und wählen Sie dannWeiter.TIPP: EineNativer HMI-Client-Darstellung enthält alle Daten, Bilder und Zeichnungen der klassischen Steuerelemente. EineWeb-HMI-Client-Darstellung enthält dieselben Elemente und macht sie von einem oder mehreren HTML5-Web-Clients aus zugänglich.
- Funktionen auswählen: Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie in Ihrer Anwendung verwenden möchten. Wählen Sie entwederAlle auswählen (# Token),Keineoder einzelne Funktionen und dannWeiteraus.
- Controller-Verbindungen: Wählen Sie einen oder mehrere Controller aus, zu denen Sie eine einzelne oder mehrere Verbindungen herstellen möchten, und klicken Sie dann aufWeiter.
- Konfigurieren Sie unterInteroperabilität auswählendenOPC UA-Clientund dieOPC UA-Server-Architektur nach Bedarf, und wählen Sie dannWeiter.
- Wählen SieVorschau und Kauf, um eine Zusammenfassung Ihrer Auswahlen und der endgültigen empfohlenen Paketgröße für den Kauf anzeigen zu lassen.
- Eine Option für den Support wählen Sie unterRuntime Package and Support Optionsaus.
- Um Ihre Laufzeitoption von der empfohlenen Größe auf die folgende zu erweitern, wählen Sie die gewünschte Größenoption für den Kauf unterUpgrade auf Station Runtime Lite (x) (x Token)NOTIZ:(x) (x Token)kann je nach den Anforderungen variieren.
- Wenn Sie die erforderliche Laufzeit-Paketgröße ermittelt haben, können Sie die Lizenz im Commerce Portal kaufen. Um diesen Vorgang zu erleichtern, können Sie durch Auswahl vonKatalognummer kopierendie ausgewählte Katalognummer in die Zwischenablage kopieren. Anschließend können Sie die Katalognummer in die Commerce-Portal-Suchleiste oder ein anderes beliebiges Dokument einfügen. Um das Commerce Portal zu öffnen, wählen SieFactoryTalk Optix kaufenaus.Commerce Portal öffnet die Seite, auf der Sie Ihren Kauf abschließen.
- Melden Sie sich an der Seite an und fügen Sie die Katalognummer in die Suchleiste ein. Wählen Sie , um die Katalognummer zu Ihrem Warenkorb hinzuzufügen.
Rückmeldung geben