Die für Ihre Anwendung erforderliche Laufzeitberechtigung ermitteln

Bestimmen Sie vor dem Kauf einer
FactoryTalk®Optix
Runtime-Berechtigung deren Größe. Schließen Sie den Assistenten ab, um die empfohlene Paketgröße für Ihre Anwendung zu ermitteln. Während Sie den Assistenten abschließen, wird oben auf jeder Seite eine aktualisierte Anzahl von Token und folglich eine empfohlene Paketgröße von XS bis XL angezeigt.
  1. Darstellung auswählen
    :  Wählen Sie entweder
    Nativer HMI-Client (1 Token)
    oder
    Web-HMI-Client
    . Wählen Sie unter
    Wie viele Sitzungen
    die gewünschte Sitzungsanzahl (Token) aus und wählen Sie dann
    Weiter
    .
    TIPP: Eine
    Nativer HMI-Client
    -Darstellung enthält alle Daten, Bilder und Zeichnungen der klassischen Steuerelemente. Eine
    Web-HMI-Client
    -Darstellung enthält dieselben Elemente und macht sie von einem oder mehreren HTML5-Web-Clients aus zugänglich.
  2. Funktionen auswählen
    : Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie in Ihrer Anwendung verwenden möchten. Wählen Sie entweder
    Alle auswählen (# Token)
    ,
    Keine
    oder einzelne Funktionen und dann
    Weiter
    aus.
  3. Controller-Verbindungen
    : Wählen Sie einen oder mehrere Controller aus, zu denen Sie eine einzelne oder mehrere Verbindungen herstellen möchten, und klicken Sie dann auf
    Weiter
    .
  4. Konfigurieren Sie unter
    Interoperabilität auswählen
    den
    OPC UA-Client
    und die
    OPC UA-Server
    -Architektur nach Bedarf, und wählen Sie dann
    Weiter
    .
  5. Wählen Sie
    Vorschau und Kauf
    , um eine Zusammenfassung Ihrer Auswahlen und der endgültigen empfohlenen Paketgröße für den Kauf anzeigen zu lassen.
  6. Eine Option für den Support wählen Sie unter
    Runtime Package and Support Options
    aus.
  7. Um Ihre Laufzeitoption von der empfohlenen Größe auf die folgende zu erweitern, wählen Sie die gewünschte Größenoption für den Kauf unter
    Upgrade auf Station Runtime Lite (x) (x Token)
    NOTIZ:
    (x) (x Token)
    kann je nach den Anforderungen variieren.
  8. Wenn Sie die erforderliche Laufzeit-Paketgröße ermittelt haben, können Sie die Lizenz im Commerce Portal kaufen. Um diesen Vorgang zu erleichtern, können Sie durch Auswahl von
    Katalognummer kopieren
    die ausgewählte Katalognummer in die Zwischenablage kopieren. Anschließend können Sie die Katalognummer in die Commerce-Portal-Suchleiste oder ein anderes beliebiges Dokument einfügen. Um das Commerce Portal zu öffnen, wählen Sie
    FactoryTalk Optix kaufen
    aus.
    Commerce Portal öffnet die Seite, auf der Sie Ihren Kauf abschließen.
  9. Melden Sie sich an der Seite an und fügen Sie die Katalognummer in die Suchleiste ein. Wählen Sie , um die Katalognummer zu Ihrem Warenkorb hinzuzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.