FactoryTalk Optix Studio
Laden Sie
FactoryTalk Optix Studio
von FactoryTalk Optix-Startseite herunter und installieren Sie es. Dann können Sie es verwenden, ohne eine Berechtigung zu erwerben.- Wählen Sie im AbschnittVersionendie OptionHerunterladenaus.NOTIZ: Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie unter FactoryTalk Optix-Startseite.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen nebenFactoryTalk Optix Studiound wählen Sie in der oberen rechten Ecke die erste Instanz vonJetzt herunterladen.
- Scrollen Sie zum Lesen der EULA nach unten und wählen Sie dannAkzeptieren und Herunterladenaus.Der Fortschritt des Downloads wird imDownload Managerangezeigt.
- Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie in der unteren linken Ecke den Pfeil nach oben, umIm Ordner anzeigenzu wählen, und doppelklicken Sie dann auf die.exe-Datei.
- Wählen SieIch akzeptiere die Vereinbarungund schließen Sie das Setup ab, umFactoryTalk®Optix™Studio zu installieren.
FactoryTalk®Optix™
Studio ist installiert und einsatzbereit.Rückmeldung geben