Mehrere FactoryTalk Optix Studio-Installationen auf einem einzigen Gerät

Mehrere
FactoryTalk®Optix
Studio-Installationen können auf einem einzigen Gerät koexistieren: neuere Installationen ersetzen ältere nicht automatisch.
Auf einem Gerät können mehrere und gleichzeitige
FactoryTalk®Optix
Studio-Instanzen in separaten, nach der Versionsnummer benannten Ordnern im Repository
Programmdateien
FactoryTalk Optix
gespeichert sein.
NOTIZ: Es können mehrere
FactoryTalk®Optix
Studio-Installationen gleichzeitig ausgeführt werden.
Mehrere VPN-Netzwerkschnittstellen werden zusammen mit den zugehörigen
FactoryTalk®Optix
Studio-Installationen installiert.
NOTIZ: Wenn Sie versuchen, dasselbe Projekt in einer anderen
FactoryTalk®Optix
Studio-Instanz zu öffnen, wird eine Warnung angezeigt, die Sie daran hindert, es zu öffnen:
Das Projekt hat denselben Namen wie ein anderes Projekt, das derzeit in einer anderen FactoryTalk Optix Studio-Instanz geöffnet ist
.
Sie können sich von jeder
FactoryTalk®Optix
Studio-Instanz aus bei GitHub anmelden, indem Sie
Einstellungen
Versionskontrolle
wählen.
Wenn Sie eine
FactoryTalk®Optix
Studio-Instanz nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie und die zugehörigen VPN-Netzwerkschnittstellen.
Bei der Installation einer neueren Version von
FactoryTalk®Optix
Studio werden Sie in einem Dialogfeld gefragt, ob ältere Installationen überschrieben werden sollen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.