- Einrichtung von FactoryTalk Optix Studio
- Einrichtung von FactoryTalk Optix Runtime
- FactoryTalk Optix Runtime-Ansprüche
Verwalten von Daten, die von einem Gerät hochgeladen wurden
Beibehalten oder Löschen von Daten aus dem Remanenzspeicher für ein Projekt, das von einem Gerät hochgeladen wurde.
Voraussetzungen
- Hochladen eines Projekts vom Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.
- So verwalten Sie Daten, die von einem Gerät hochgeladen wurden
- Bewegen Sie den Mauszeiger inProjektansichtüber einen Remanenzspeicher und wählen Sieaus.
- Wählen Sie inBeibehaltene Daten anwendeneine der folgenden Optionen aus:
- Anwenden. Wendet Daten an, die aus dem Projekt beibehalten und vom Gerät hochgeladen wurden.
- Löschen. Verwirft Daten, die aus dem Projekt beibehalten und vom Gerät hochgeladen wurden.
- Abbrechen. Bricht den Vorgang ab.
Daten
hochladen
Rückmeldung geben