Getrennte Systeme, mangelnde Kommunikation zwischen Anlagen und ungenutzte Maschinendaten müssen nicht sein. An welchem Punkt auf Ihrem Weg zu einer vernetzten Mine Sie sich auch befinden mögen, wir stehen Ihnen bei der Vernetzung, Verwaltung, Validierung und Optimierung der Produktion zur Seite.
Ein Blick auf die Möglichkeiten: Mixed Reality erhöht die Arbeitsproduktivität und -sicherheit
Die Belegschaft im Bergbau verändert sich. Erfahrene Arbeitskräfte gehen in Rente, die Nachfrage nach Materialien steigt und von den Mitarbeitern werden neue Kompetenzen verlangt. Auch die Technik ändert sich. Da der Arbeitssicherheit oberste Priorität eingeräumt wird, erweitern neue Technologien die menschlichen Möglichkeiten, indem sie die Sicherheit an erste Stelle setzen und gleichzeitig dazu beitragen, dass die Mitarbeiter im Bergbau ihre Arbeit schnell und präzise erledigen können. Schauen Sie sich dieses Video an, um zu erleben, wie Augmented Reality und Virtual Reality zusammenspielen, um Mitarbeiter im Bergbau zu unterstützen.
Machen Sie sich selbst ein Bild: Diese Demo zeigt, wie Sie mit Mixed Reality produktiver werden können
Mit Augmented Reality-Technologie lässt sich die Wartung von Anlagen drastisch verbessern. Möchten Sie es selbst ausprobieren? Setzen Sie Ihren Schutzhelm auf (Scherz) und spielen Sie mit unserer kostenlosen Demonstration herum. Alles, was Sie brauchen, ist Ihr Smartphone oder Tablet.
Neue Konzepte für die Wartung von Bergbauausrüstung mit AR- und VR-Technologie
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen durch eine digitale Computer-Nachbildung Ihrer Mine. Während Sie an der Ausrüstung vorbeifliegen, sehen und hören Sie genau dasselbe wie in der realen Bergbauwelt, z. B. das rote Aufleuchten eines Alarms oder das gleichmäßige Rumpeln eines Förderbands. Klingt das futuristisch, kompliziert, teuer und schlichtweg unrealistisch? Das ist es nicht! Erfahren Sie, wie Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt mit moderner Technologie neue Wege bei der Wartung ihrer Ausrüstung beschreiten können.