Hat Ihr Unternehmen einen Plan zur Modernisierung der Entwicklungsplattform und der Werkzeuge zur Zusammenarbeit für industrielle Automatisierungsanwendungen? Unternehmen auf der ganzen Welt sind auf dem Weg der digitalen Transformation, um ihre Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Sie investieren in eine Vielzahl neuer und relevanter Lösungen im Bereich der Technologie für das Fertigungsdesign. Etwa 88 % der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes haben Pläne zur Modernisierung ihrer Entwicklungsplattformen, wobei 49 % der Unternehmen bereits mit der Planung begonnen haben und 39 % innerhalb von zwei Jahren mit der Modernisierung ihrer Systeme beginnen wollen.*
Die Software, die für den Entwurf und die Entwicklung von Steuerungssystemen verwendet wird, ist ein Bereich, in dem Konstrukteure erkennen, dass Innovation für die Anpassung an sich ändernde Anforderungen entscheidend ist. Vorausschauende Unternehmen waren einige der ersten, die auf cloud-native, softwaredefinierte Lösungen umgestiegen sind. Die Verlagerung in die Cloud ist in der Regel durch den Versuch motiviert, einen oder mehrere der folgenden Wünsche zu erfüllen:
Ich wünschte, wir könnten:
- Weniger Zeit für das Management unserer Softwareversionen und Infrastruktur aufwenden und mehr Zeit für die Durchführung von Projekten.
- Unsere Projektentwicklungseffizienz durch den Einsatz modernerer Softwareentwicklungsprinzipien verbessern.
- Unsere Entwicklungsarbeit durch Bibliotheken mit wiederverwendbaren Inhalten standardisieren, die einfach bereitgestellt und aktualisiert werden können.
Rockwell Automation entwickelt Software, mit der diese Ziele erreicht werden können – die Software FactoryTalk® Design Studio™. Als Teil der Suite FactoryTalk® Hub™ ist FactoryTalk Design Studio ein cloud-natives Softwareprodukt, das sich auf das Systemdesign konzentriert und von Grund auf so konzipiert ist, dass es jederzeit und überall verfügbar ist. Beginnend mit der Entwicklung von Steuerungen verfolgt FactoryTalk Design Studio das Ziel, moderne Softwareentwicklungspraktiken mit bewährten Workflows in der industriellen Automatisierung zu integrieren, damit Teams effizienter arbeiten und die nächste Generation von Automatisierungssystemen entwickeln können.
Wie kann die Integration moderner Softwareentwicklungsverfahren in FactoryTalk Design Studio die Effizienz Ihrer Entwicklung verbessern? Wir beginnen mit objektorientierten Prinzipien, um die Modularität zu erhöhen und die Effektivität Ihrer Anstrengungen zu steigern. Modularer Aufbau vereinfacht komplexe Projekte, indem es den Inhalt in Code-Blöcke gliedert, die unabhängig voneinander entwickelt und gepflegt werden können. Sie sind jetzt in der Lage, Ihre Entwicklungspraktiken zu skalieren – von der Verbindung von Objekten mit sehr kleinem, routinemäßigem Inhalt bis hin zu multifunktionalen Objekten, die mehrere Routinen und Programme und sogar andere Objekte enthalten können! Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie Ihre Anwendungen auf der Grundlage dessen entwickeln, was Ihre kapsulierten Objekte tun, anstatt Zeile für Zeile zu programmieren!
Jetzt, wo Sie die Welt der Modularität und der objektorientierten Programmierung betreten haben, benötigen Sie moderne Werkzeuge, um die Instanzierung dieser Objekte zu verwalten. Wie können Sie den intelligentesten Code schreiben, der von Projekt zu Projekt wiederverwendet werden kann, und wie kann diese Wiederverwendung optimiert werden? Mit FactoryTalk Design Studio lösen wir dieses Problem, indem wir Ihnen ein integriertes Bibliotheksmanagement zur Verfügung stellen.
Durch die Verwendung integrierter Bibliotheken müssen Sie Ihre Designumgebung nicht mehr verlassen, um wiederverwendbare Inhalte zu definieren – und Sie müssen nicht mehr per Copy & Paste aus einem Vorlagenprojekt kopieren, das nicht automatisch aktualisiert wird. Sie können jetzt Ihre Objektbibliothek in derselben Softwareumgebung referenzieren und verwalten, in der Sie Ihr Projekt erstellen. Sie haben die Möglichkeit, diese Inhaltsbibliotheken aus mehreren Projekten zu referenzieren, so dass Sie Updates automatisch übernehmen und Ihren Entwicklungsaufwand standardisieren können. Selbstverständlich werden alle Bibliotheksaktualisierungen versionskontrolliert sein, so dass Sie selbst bestimmen können, welche Projekte aktualisiert werden und wann diese Updates stattfinden. Niemand mag ungeplante Ausfallzeiten aufgrund eines unerwarteten Projektupdates!
Cloud-Technologie ist der Schlüssel zur Bereitstellung moderner Designlösungen. Aus diesem Grund haben wir FactoryTalk Design Studio so entwickelt, dass es in der Cloud betrieben wird. Das bedeutet, dass alle Services direkt auf unserer Cloud-Plattform laufen und Sie nichts mehr herunterladen, installieren oder verwalten müssen. Softwareversionen zu verwalten, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit mit den neuesten Sicherheitspatches versorgt werden, kann ein zeit- und kostenaufwändiger Prozess sein. Da die Software FactoryTalk Design Studio vollständig in der Cloud läuft, werden diese Bedenken ausgeräumt und Ihr Team kann sich besser auf die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Produkte konzentrieren. Öffnen Sie einfach Ihren Browser und arbeiten Sie mit der neuesten und besten Software.
Da Unternehmen vor der Herausforderung stehen, ihre Konstruktionsprozesse flexibler und produktiver zu gestalten, bietet Rockwell Automation einen klaren Weg zu einem besseren Softwaremanagement und einer höheren Produktivität der Mitarbeiter. Über die Modernisierung hinaus erfahren Sie hier mehr darüber, wie FactoryTalk Design Studio Teams bei der Zusammenarbeit und der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen unterstützt.