In der IDC Solution Brief berichten Unternehmen, dass die Analysen und Anlagensichtbarkeit von Fiix die Verwaltung ihrer Anlagen und Produktionsbetriebe erleichtert hat. Kunden entdeckten wesentliche Vorteile, einschließlich:
- Bessere Sichtbarkeit für die Teams bei der Verwaltung und Wartung der Unternehmensanlagen
- Bedienerfreundlichkeit für einfacheres Management
- Erhöhte Effizienz mit Standardisierung ihres Betriebs
- Plattform-Skalierbarkeit im Einklang mit dem Wachstum der Organisation
Die CMMS-Asset Management-Werkzeuge ermöglichen es Unternehmen, sich an einem einzigen Ort alle Ausrüstungsinformationen anzusehen, diese zu analysieren und entsprechend zu reagieren. Mit unserem Fiix-CMMS können Unternehmen betrieblichen Erfolg mit besserer Transparenz der Anlagen, Standardprozessen und Nachvollziehbarkeit über verschiedene Standorte hinweg erreichen. Unternehmen können Benutzer, Ausrüstung, Bestand, Einkauf und Aufgaben nach Schicht, Gebiet oder Standort organisieren. Sie können Anlagenhierarchien mit Drag-and-Drop-Aktionen erstellen und ähnliche Anlagen gruppieren, so dass Wartungsteams Aufgaben nur einmal planen, zuweisen und verfolgen müssen.
Unser Fiix-CMMS bietet mobile Anwendungsprogramme für Techniker, Integrationsmöglichkeiten für IT- und Betriebstechnologie (OT) und angewandte KI für verbesserte Wartungsergebnisse.
Die Verringerung der Ausfallzeiten ist ein Hauptvorteil. Ausfallzeiten fallen an, wenn eine Anlage einen Fehlschlag oder Ausfall erleidet, der ihren Betrieb unmöglich macht, und sie repariert oder inspiziert werden muss. Ausrüstungsausfälle sind nicht immer vermeidbar. Wenn jedoch Reparaturen und vorbeugende Wartung (PM) ineffizient sind, verlängern sich die Ausfallzeiten. Diese Ineffizienzen können sich summieren und einer Einrichtung eine erhebliche Menge an Zeit und Geld durch verlorene Produktion kosten.
Mit unserem Fiix-CMMS ist es einfacher, Anlagen zu reparieren und zu inspizieren, so dass Ausfallzeiten auf ein Minimum verringert werden. Techniker können sich von überall in die mobile App einloggen. Dann können Sie sich die Historie der Anlage, Diagramme, Ersatzteilstandort und mehr ansehen, damit Arbeiten schneller ausgeführt werden können. Die CMMS-Software kann Organisationen auch beim Suchen von zu lange dauernden Arbeitsaufträgen helfen, die Ursache der Verzögerung ausfindig machen und sie schnell beheben.
Eine weiteres wesentliches Leistungsmerkmal ist die Beseitigung überholter Arbeitsanfrageverfahren, wie über das Telefon, Haftnotizen, Whiteboard oder Mundpropaganda. Diese veralteten Prozesse zwingen Wartungsteams, unnötige Zeit mit dem Erstellen von Arbeitsaufträgen und dem Eingeben von Daten zu verbringen. Das CMMS beseitigt viele zusätzliche Schritte, indem es den Arbeitsanfrageprozess automatisiert. Mitarbeiter können Arbeitsanfragen protokollieren, PM-Auslöser entwickeln oder sich mich Sensoren verbinden, die basierend auf dem Echtzeit-Zustand einer Anlage Arbeitsaufträge erstellen. Es wird keine Zeit mehr mit dem Übersetzen von Arbeitsaufträgen, dem Aufsuchen von Bedienern oder dem Durchsuchen von Aktenschränken verschwendet.
Vereinfachen Sie Ihre Reise zur modernen Instandhaltung mit unserem Fiix-CMMS. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen und geben Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die Sie für die Bewertung, den Kauf, die Umsetzung und Integration von Instandhaltungssoftware benötigen.