Tiefe, vorausschauende Einblicke
Ob sie nun in einem Kompressor, einer Pumpe oder einer Stanzpresse eingesetzt werden, Frequenzumrichter führen die ganzheitlichen Prozesse aus, die Ihre Produktion in Gang halten. Fällt ein FU aus, wirkt sich dies auf die gesamte Anwendung aus.
Glücklicherweise ist jetzt der Zugriff auf FUs möglich, die in einem Netzwerk verbunden sind, und so auch deren Analyse und Rückverfolgung. Hinzu kommt, dass moderne FUs Informationen über einige ihrer Kernkomponenten bereitstellen, wie Lüfter, Zwischenkreis-Kondensatoren und IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors).
Lüfter sind beispielsweise mechanisch und weisen mit der Zeit Verschleiß auf. Die Frequenzumrichter der neuesten Generation verfügen über vorgefertigte Algorithmen, die speziell die Leistung der Lüfter überwachen und deren Lebensdauer anhand von Überwachungsdaten zu Temperatur, Arbeitsgeschwindigkeit und tatsächlichen Betriebsstunden vorhersagen können.
Wartungstechniker können diese Informationen nutzen, um entweder den FU oder die Komponente zu reparieren oder auszutauschen. Da sich Fehler bereits Monate im Voraus vorhersagen lassen, kann das Wartungspersonal Inspektionen um geplante Ausfallzeiten herum terminieren und sicherstellen, dass die benötigten Ersatzteile bereitstehen.
Ist es für Sie an der Zeit, umzusteigen?
One of the most appealing aspects of AC drives with predictive maintenance is they offer the capability as an inherent product feature. They require no add-on or extra charge to access the predictive insights.
Remaining life component data can be read directly on the drive. You do have the option, however, of scaling up the data into your plantwide visualization software or to the cloud. This allows you to build a predictive-maintenance strategy that corresponds with the size and needs of your operations.
To learn more about AC drives with predictive maintenance, check out the new Allen‑Bradley PowerFlex® 755T drives. The drives use our patented TotalFORCE technology to provide leading-edge predictive maintenance and are designed for applications from 10 to 6,000 horsepower.
Falls Sie nicht sicher sind, ob sich die vorausschauende Wartung für Ihren Betrieb anbietet, stellen Sie sich folgende Fragen:
- Kommt es in Ihrem Betrieb regelmäßig zu Ausfällen, die auf das Betriebsverhalten von FUs zurückzuführen sind?
- Planen Sie regelmäßige Wartungszeiten ein, um Komponenten wie FU-Lüfter, Filter und IGBTs auszutauschen, ohne überhaupt zu wissen, ob es ein damit Problem gibt?
- Greifen Sie auf Ihr Betriebsbudget und nicht Ihr Wartungsbudget zu, um FU-Fehler zu beheben?
Wenn Sie eine dieser Fragen mit 'Ja' beantwortet haben, ist es an der Zeit, auf Frequenzumrichter mit vorausschauender Wartung umzustellen. Weitere Informationen zu FU-Optionen finden Sie auf dieser Seite.