Die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance, PdM) verändert Produktionsabläufe und Wachstum mit Technologien, zu denen unter anderem das Internet der Dinge (IoT), die Cloud, mobile Anwendungen, KI/ML zur Analyse und Vorhersage von Erkenntnissen mithilfe von Daten sowie Webanwendungen zur gemeinsamen Nutzung aller Betriebsdaten an einem Ort zählen. Dank der Werkzeuge und Technologien von Industrie 4.0 hat sich die vorausschauende Wartung von einem abstrakten Konzept zu einer praktischen Lösung entwickelt.
Was ist vorausschauende Wartung und warum ist sie für Hersteller so wichtig?
Bei der vorausschauenden Wartung werden Leistung und Zustand von Anlagen während des normalen Betriebs überwacht, um die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen zu verringern. Es ist wie eine vorbeugende Wartung oder Maßnahme, die an einer Anlage durchgeführt wird, bevor eine Störung auftritt, und nicht, nachdem sie durch eine Störung außer Betrieb gesetzt wurde.
Der Unterschied zwischen vorbeugender und vorausschauender Wartung liegt in den angewandten Methoden, in der für eine Aufgabe vorgesehenen Vorlaufzeit und in der Genauigkeit der Planung. Bei der vorausschauenden Wartung werden Werkzeuge und Techniken zur Zustandsüberwachung eingesetzt sowie Informationen über die Anlagen genutzt, um die Leistung der Ausrüstung zu verfolgen und Ausfälle zu vermeiden, bevor sie auftreten. Im Idealfall kann durch die vorausschauende Wartung die Häufigkeit von Wartungszyklen verringert und der zeitliche Aufwand für ungeplante Wartungsarbeiten und vorbeugende Wartung reduziert werden.
Ein Beispiel hierfür sind Smart-Sensoren. Diese Maschinensensoren können eine Änderung in der Betriebsweise von Anlagen erkennen, z. B. ein Bauteil, das schneller vibriert als gewöhnlich. Die Sensoren, die mit einer Wartungssoftware wie einem CMMS (Computerized Maintenance Management System, computergestütztes Wartungsmanagementsystem) verbunden sind, leiten diese Nachricht an die Software weiter, damit diese die Wartung planen kann. Anschließend benachrichtigt die Software die Techniker auf ihren mobilen Geräten über die neu geplante Aufgabe.
Da die vorausschauende Wartung ein ideales Zeitfenster für proaktive Wartungsaufgaben anbietet, kann sie dazu beitragen, den Zeitaufwand für die Anlagenwartung, die durch die Wartung verlorenen Produktionsstunden und die Kosten für Teile und Zubehör zu minimieren.
Vorteile der vorausschauenden Wartung
Laut Allied Market Research wird der Markt für vorausschauende Analysen in der Fertigung, der im Jahr 2018 auf 535 Millionen USD geschätzt wurde, bis zum Jahr 2026 voraussichtlich 2,5 Milliarden USD erreichen. Das zeigt, welchen Stellenwert diese Art der Wartung hat, die sich auf Technologie und fünf kritische organisatorische Faktoren stützt: Menschen, Daten, Prozesse, Werkzeuge und Teile sowie Ausrüstung. Diese Faktoren werden in Verbindung mit der Technologie als die sechs Säulen eines leistungsstarken Programms für eine vorausschauende Wartung bezeichnet.