Die digitale Landschaft von heute entwickelt sich rasant weiter. Unternehmen nutzen Technologien, um Innovationen voranzutreiben, Abläufe zu optimieren und die unternehmerische Flexibilität zu steigern. Diese Entwicklungen optimieren nicht nur die Prozesse, sondern sorgen auch für mehr Effizienz und fördern erfüllendere sowie höherwertigere Mitarbeiterrollen. Automatisierung übernimmt sich wiederholende Aufgaben, sodass sich Mitarbeiter mit ihrem Know-how besser auf kreative und strategische Aufgaben konzentrieren können. Dieser Artikel befasst sich mit moderner Bedienerschnittstellensoftware (Human Machine Interface, HMI) und erläutert, wie diese die Rolle von Softwareentwicklern und Bedienern in Unternehmen revolutioniert.
Vereinfachung der nahtlosen Zusammenarbeit mit Entwicklern
Es ist gängige Praxis, dass bei der Entwicklung von Software und Anwendungen mehrere Entwickler gleichzeitig am selben Projekt arbeiten. Daher ist es wichtig, dass Entwickler auf einfache, flexible, sichere und transparente Weise zusammenarbeiten können, ganz gleich, ob im Büro, von zu Hause aus oder vor Ort. Konsistenter Zugang zu hochwertigen Tools und eine nahtlose Benutzererfahrung sind der Schlüssel zur Optimierung der Zusammenarbeit bei der Entwicklung.
Echtzeittransparenz von Projekten ist in der Entwicklungsphase von größter Bedeutung, insbesondere wenn mehrere Teammitglieder beteiligt sind. Ist diese Transparenz nicht gegeben, kann es schwierig werden, den Fortschritt zu verfolgen, Parteien, die Änderungen vornehmen, zu identifizieren und die Gründe für diese Änderungen zu verstehen. Durch doppelten Aufwand und Überschreiben von Daten kann es zu Projektverzögerungen und zur Verschwendung von Entwicklungsressourcen und Budgets kommen.
Und genau hier kommen moderne Tools für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von HMI-Software ins Spiel. Diese Tools bieten umfassende Projekttransparenz in einer Umgebung für gemeinschaftliche Entwicklung und stellen Entwicklern zeitnahe, sachbezogene Informationen zur Verfügung, die für eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung erforderlich sind. Dank der Integration von Bedienerschnittstellen in cloud- oder webbasierte Tools können Teams Anwendungen dezentral entwickeln und bereitstellen sowie Änderungen oder Aktualisierungen nahtlos in die Produktionsumgebung einpflegen.
Vorteile einer zentralisierten Repository-Integration
Wenn mehrere Entwickler ihre Arbeit gegenseitig ergänzen, verbessern und testen, erfordert die Echtzeit- oder sequenzielle Zusammenarbeit stabile Mechanismen für das Codemanagement und die Versionskontrolle. Dabei spielt ein zentrales Projekt-Repository wie GitHub eine entscheidende Rolle. Entwicklungstools und Code können nahtlos in das zentrale Repository innerhalb der Bedienerschnittstelle integriert werden, sodass mehrere Benutzer Änderungen vornehmen und diese in die Masterversion einfließen lassen können. Außerdem trägt es dazu bei, möglichen doppelten Aufwand intern zu erkennen und zu vermeiden.
Durch eine zentralisierte Integration erhalten Teams einen ganzheitlichen Überblick über den Status eines Projekts. So können sie ganz einfach feststellen, wer Änderungen vorgenommen hat, und auf verschiedene Versionen einzelner Komponenten sowie der gesamten Anwendung zugreifen – und zwar direkt im Entwicklungstool. Dies ermöglicht es Maschinen- und Anlagenbauern (OEMs), mit Kunden in Kontakt zu treten, die Anwendungsentwicklung zu erleichtern, Ideen zu teilen, Code-Snippets auszutauschen, Fehler zu beheben sowie Objekte und Demoanwendungen über ein gemeinsames, zentrales Repository zu beurteilen.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil von Tools zur Entwicklung von Bedienerschnittstellen ist das Erstellen von Bibliotheken mit wiederverwendbarem Code, die in einem zentralen Code-Repository gespeichert werden. Dieser leicht zugängliche Code kann innerhalb des Unternehmens wiederverwendet und für verschiedene Anwendungen angepasst werden. Die garantierte Zuverlässigkeit und die bewährte Leistung in der Praxis machen diese Codemodule zu einer wertvollen Ressource für Entwickler, die sie per Drag and Drop in ihre Codeblöcke einfügen können, um so die charakteristischen Merkmale der Anwendung um diese herum aufzubauen.
Mehr Kompetenzen für Bediener
Sobald ein Projekt entwickelt, bereitgestellt und im Fertigungsbereich in Betrieb genommen wurde, fällt es in den Zuständigkeitsbereich der Bediener. Wenn ein Alarm oder ein anderes Problem auftritt, müssen diese in der Lage sein, die zuständigen Mitarbeiter zu benachrichtigen, damit diese die Fehler beheben können. Bei der Instandhaltung spielen Tools für den dezentralen Zugriff eine entscheidende Rolle, um die Bediener zu unterstützen. Sie ermöglichen die rechtzeitige Kennzeichnung von Problemen und die Benachrichtigung von Instandhaltungstechnikern. Je nach Komplexität kann das Problem möglicherweise über das integrierte Chat-Tool gelöst werden, wobei der Bediener das Problem beschreibt und der Instandhaltungsmitarbeiter potenzielle Lösungen anbietet. Bei einigen Problemen ist eventuell eine Eskalation angebracht, und mithilfe von Tools für den dezentralen Zugriff auf Bedienerschnittstellen können sich Instandhaltungstechniker den Bildschirm des Bedieners anzeigen lassen. Diese Art der Zusammenarbeit ermöglicht es, Probleme zu erkennen und zu beheben, erforderliche Änderungen vorzunehmen und diese Änderungen dezentral bereitzustellen. Alle instandhaltungsbezogenen Änderungen an einer laufenden Anwendung werden im Cloud-Repository gespeichert, sodass die Anwendung stets mit der aktuellsten Version ausgeführt wird.
Für Maschinen- und Anlagenbauer bietet die Möglichkeit, mit Kunden über HMI-Tools in Verbindung zu treten, einen erheblichen geschäftlichen Nutzen in Bezug auf dezentralen Support und die Fehlerbehebung. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für geringere Kosten, da weniger Termine vor Ort erforderlich sind. Der ultimative Vorteil für OEMs und Kunden besteht darin, dass eine zügige Problempriorisierung und -lösung die Betriebszeit erhöht und so die Unternehmenskontinuität verbessert.
Fazit
Eine moderne Bedienerschnittstelle beseitigt die Hürden, die den Zugang zu wertvollen Informationen erschweren, und bietet ortsunabhängigen Zugriff auf Daten und Anwendungen. Teams können auf einfache und transparente Weise gemeinsam an Anwendungsentwürfen arbeiten, um die Entwicklung zu rationalisieren, und die Ergebnisse in einem gemeinsamen, zentralen Repository speichern. Diese verbesserte Übersichtlichkeit optimiert und beschleunigt den Entwicklungszyklus und stellt sicher, dass alle Beteiligten Zugang zu den neuesten Informationen haben, wobei Aktualisierungen und Änderungen klar dokumentiert werden, um redundanten Aufwand zu vermeiden.
Auf der operativen Seite sind Bediener dank HMI-Tools in der Lage, Produktionsprobleme sofort zu erkennen und darauf zu reagieren. Das ständige Überwachen von Alarmen entfällt, da die Bediener dezentrale Benachrichtigungen erhalten und sofortige Maßnahmen ergreifen oder Support und Lösungen für die dezentrale Wartung anfordern können.
Zu den weiteren Vorteilen für Unternehmen gehören die Optimierung von Entwicklungs-, Betriebs- und Instandhaltungsressourcen, kürzere Entwicklungszyklen, die schnellere Produkteinführung und eine zügigere Problemlösung. Diese Ergebnisse können zu Umsatzsteigerungen, zur Optimierung der Betriebsprozesse und zu höherer Kundenzufriedenheit beitragen.