Wie können Autobauer die Leistung von Montagefördersystemen steigern?
Neue Fortschritte bei autarken Fördersystemen – basierend auf der Linearmotortechnologie – ermöglichen beeindruckende Leistungssteigerungen.
Wie? Die Linearmotortechnologie ermöglicht die durchgehende Konfiguration von Fördermodulen, sodass eine elektromagnetische Kraft entsteht, die für einen wesentlich schnelleren Antrieb der Transportwagen sorgt als herkömmliche Systeme. Und da Linearmotoren weder Kontakt- noch Verschleißteile umfassen, ist der Wartungsaufwand minimal.
Doch Linearmotoren sind nur ein Teilaspekt. Die intelligente Achssteuerungslösung ist eine Grundvoraussetzung für die Steigerung von Produktivität, Flexibilität und Nachhaltigkeit.
Mithilfe integrierter Positionierungssensoren und der Steuerungssoftware ist eine unabhängige Steuerung jedes Carriers entlang der Strecke möglich. Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge, Geschwindigkeiten und Positionen lassen sich für jeden einzelnen Carrier programmieren. Die Carrier bewegen Teile der Fahrzeugkarosserie also nicht mit einer festen Geschwindigkeit, sondern können nach Abschluss der Arbeitsschritte die Roboterarbeitsstationen schnell anfahren.
Das Ergebnis? Ein System ohne feste Teilung, das energiesparend ist und 30 Prozent schneller als herkömmliche, auf Reibung basierende Transportsysteme arbeitet. Und da der Geschwindigkeitsschub den verstärkten Einsatz industrieller Roboter und anderer Prozessanlagen ermöglicht, beansprucht das gesamte System eine wesentlich kleinere Fläche als herkömmliche Systeme.
Zudem kann das umfassend konfigurierbare System an verschiedene Modelltypen angepasst und dank seiner Modularität auch kostengünstig erweitert werden:
Entdecken Sie, wie die Technologie autarker Fördersysteme Karosseriewerkstätten und andere Automobilanwendungen umgestaltet.