Hersteller können mit einem neuen Firmware- und Add-On-Profile (AOP)-Update zur Erweiterung der Allen‑Bradley® ArmorBlock 5000®-IO-Link-Masterblöcke die Betriebsabläufe optimieren und die Bereitstellungszeit verkürzen.
Die neu hinzugefügten Leistungsmerkmale sorgen in Verbindung mit der On-Machine™-Fähigkeit für einen deutlichen Funktions- und Leistungsschub für Anwendungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Zu den Highlights der neuen Funktionsmerkmale der ArmorBlock 5000-IO-Link-Master-Blöcke zählen:
- Generisches IO-Link-Profil: sorgt für Kompatibilität mit einer größeren Bandbreite an IO-Link-Geräten und erweitert so den Funktionsumfang von Maschinen für bestehende Automatisierungssysteme.
- Nur-Prozessdaten-Modus: vereinfacht die IO-Link-Integration, indem vom IO-Link-Gerät spezifizierte Daten übertragen werden.
- Automatisches Herunterladen von IODD-Dateien über das IO-Link-Tool zur Geräteregistrierung: vereinfacht den Workflow, beschleunigt die Konfiguration und optimiert die Gesamteffizienz.
- Funktionalität für den EDS-Dateiimport/-export: ermöglicht eine effizientere Projektabwicklung, bei der Benutzer dieselbe EDS-Datei auf verschiedenen Maschinen nutzen können.
- Typenänderungsfunktion: ermöglicht den Austausch eines IO-Link-Masterblocks durch eine andere Leistungsvariante ohne Geräte- und Software-Neukonfiguration.
Dank dieser neuen Erweiterungen profitieren Hersteller von mehr Flexibilität, Effizienz und Produktivität in ihren Automatisierungsprozessen. Die verbesserten ArmorBlock 5000-IO-Link-Masterblöcke erhöhen die Integrationsfähigkeit, wodurch die Automatisierung und Wartung des Systems einfacher ist als je zuvor.
Allen‑Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine und Rockwell Automation sind Marken von Rockwell Automation, Inc.