Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat das iTRAK® 5750 Intelligent Track System angekündigt, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, Maschinenproduktivität durch schnellere, intelligentere und flexiblere Bewegungen neu zu definieren.
Das System erweitert das iTRAK-Portfolio von Rockwell Automation um ein spezielles Design, das für schwerere Nutzlastanwendungen optimiert ist. Es ersetzt die mechanischen Komponenten und komplexen Verbindungen herkömmlicher Fördersysteme und nutzt stattdessen elektromagnetische Kräfte, um Bewegung zu erzeugen.
Diese Art des Materialtransports bietet die Möglichkeit, zuverlässigere Maschinen zu entwickeln, die weniger Wartung erfordern und ein neues Produktivitätsniveau ermöglichen. Das vielseitige System besteht aus einer Vielzahl von geraden und gebogenen Schienen und bietet die Möglichkeit, jedes neue System auf die jeweiligen Anwendungsanforderungen abzustimmen.
Das iTRAK 5750 Intelligent Track System ermöglicht es Unternehmen, mit Technologien Schritt zu halten, die eine unabhängige Bewegung jedes individuellen Trägers und eine einfache Steuerung der Bewegung durch benutzerfreundliche Softwareprofile ermöglichen. Dadurch können Engpässe beseitigt und die Gesamtproduktivität gesteigert werden, so dass Kleinauflagen rentabler werden, während die Gewinnspannen bei Standardauflagen erhöht werden können. Die nahtlose Integration in Allen-Bradley-Komplettlösungen ermöglicht eine optimierte Kommunikation und Synchronisation mit umliegenden Geräten, wie z. B. Robotern.
Das iTRAK 5750 Intelligent Track System bietet eine Vielzahl von Bewegungsprozessen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit, Intelligenz und Flexibilität und trägt so dazu bei, die Leistung von Automatisierungssystemen zu verbessern und eine intelligentere Zukunft in der Fertigung einzuleiten.