Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, ist stolz darauf, die Edelmetall-Rückgewinnungsanlage der britischen Münzprägeanstalt The Royal Mint zu unterstützen. Das PlantPAx® DCS (Distributed Control System) von Rockwell Automation wird in der Anlage zur Steuerung und Überwachung des Goldgewinnungsprozesses eingesetzt.
Der Einsatz von PlantPAx® DCS im Werk von The Royal Mint in Llantrisant in Wales ist das jüngste Projekt in der 15-jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Rockwell Automation und The Royal Mint. Das System wird zur Überwachung und Steuerung eines chemischen Extraktionsverfahrens eingesetzt, mit dem Gold aus Leiterplattenabfällen zurückgewonnen werden kann. Die Extraktionstechnologie, die bis vor wenigen Jahren nur im Labormaßstab eingesetzt wurde, wurde erfolgreich skaliert und ist nun am Standort in Llantrisant in Betrieb.
„Es ist faszinierend zu sehen, wie neue Technologien so schnell so große Fortschritte machen“, sagt Phil Hadfield, UK Managing Director bei Rockwell Automation. „Angesichts der Tatsache, dass Elektroschrott weltweit eine große Herausforderung in Bezug auf Nachhaltigkeit darstellt, sind Technologien wie diese entscheidend für die Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes und die Wiederverwendung von Rohstoffen.“
Laut Statista ist Elektronikschrott einer der am schnellsten wachsenden Abfallströme der Welt. Mit weltweit 62 Millionen Tonnen, die im Jahr 2022 angefallen sind, hat sich die Menge an weggeworfenem Elektronikmaterial seit 2010 fast verdoppelt. Da für das Jahr 2030 ein Volumen von mehr als 80 Millionen Tonnen Elektroschrott prognostiziert werden, ist eine verbesserte Recycling- und Verwertungsinfrastruktur erforderlich.
Tony Baker, Director of Manufacturing Innovation bei The Royal Mint, sagt: „Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Rockwell Automation und der Einsatz der DCS-Lösung haben es uns ermöglicht, die technische Machbarkeit der Technologie im großen Maßstab zu demonstrieren. Damit sind wir auf dem besten Weg, unser Ziel von 4.000 Tonnen pro Jahr zu erreichen, und die Gespräche über die Verwendung der zurückgewonnenen Materialien sind bereits in vollem Gange, ebenso wie die Pläne zum weiteren Ausbau der Technologie.“
Über The Royal Mint
Mit einer mehr als 1.100-jährigen Geschichte ist The Royal Mint eines der ältesten Unternehmen Großbritanniens und der ursprüngliche Hersteller von Münzen im Vereinigten Königreich. Heute ist The Royal Mint ein erstklassiger britischer Hersteller, der sorgfältig gefertigte Münzen und Edelmetallprodukte für das Vereinigte Königreich und Auftraggeber aus dem Ausland liefert.