- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Dynamischen Link unter Verwendung eines Alias erstellen
Erstellen Sie einen dynamischen Link, um einen vorhandenen Alias als Abkürzung zu verwenden. Dynamische Links verhindern, dass derselbe Quellknoten wiederholt nachgeschlagen werden muss.
- Wählen Sie in derProjektansichteinen Knoten aus, der den Eigenschaftswert enthält, den Sie über den dynamischen Link festlegen möchten.
- Wählen Sie inEigenschaftenbei der gewünschten Eigenschaft die OptionDynamischen Link hinzufügen
- Erweitern Sie entweder den OrdnerAliaseoder den OrdnerBereichsladerein, um den anzuzeigenden Alias-Knoten auszuwählen.Das Informationsmodell, auf das der Alias verweist, und der Quellknoten des dynamischen Links werden dargestellt.TIPP: Im FensterDynamische Linkserscheinen die von Ihnen erstellten Aliase im OrdnerAlias. Aliase im OrdnerDynamischer Bereichwerden automatisch generiert.
- Markieren Sie den gewünschten Quellknoten und wählen Sie dannAuswählen.
Der Pfad zum Referenzknoten oder Attribut wird in der Eigenschaft angezeigt.
dynamischer Link
Rückmeldung geben