Bekannte Anomalien in dieser Version

Die Liste identifiziert die bekannten Anomalien in
FactoryTalk Optix
Version 1.4.0.
Verwenden Sie die Identifizierungsinformationen in Klammern, um die Anomalie in zukünftigen Versionen zu verfolgen, oder als Referenz, wenn Sie Unterstützung vom Kundensupport bei einem entsprechenden Problem erhalten.
Compute-Modul mit mehreren Backplanes im Controller-Pfad kann nicht mit dem Controller kommunizieren
Das Compute-Modul kann nicht mit dem Controller kommunizieren, wenn sich mehr als eine Backplane im Controller-Pfad befindet. Das Modul kann zum Beispiel nicht mit dem Controller kommunizieren, wenn der Pfad Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3 lautet. Bei Pfaden, die entweder Backplane\3 oder Backplane\1\A\10.220.173.66 ähneln, kann das Modul jedoch mit dem Controller kommunizieren.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.2.0 festgestellt.
Das wird bei Laufzeit nicht angezeigt [3140280]
Wenn eine Bilddatei in einem Projekt nicht in der Laufzeitanwendung angezeigt wird, verwenden Sie eine Anwendung eines Drittanbieters, um die Größe des Bildes zu ändern und es zu verkleinern.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.3.0 festgestellt.
Es wird kein Fehler angezeigt, wenn eine Zeichenfolge fälschlicherweise als diskrete Eingabe für eine Modbus-Station konfiguriert wird und alle anderen Tag-Lesevorgänge fehlschlagen [2351429]
Die Zuweisung eines Zeichenfolgen-Tags zu einem diskreten Eingabe-Speicherbereich zeigt keine Fehlermeldung an und führt zu Lesefehlern bei allen Tags für die Modbus-Station, die das falsch konfigurierte Tag enthält.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.3.0 festgestellt.
Das Umbenennen einer benutzerdefinierten Bibliothek mithilfe von OneDrive kann zu Synchronisierungsfehlern führen [2348900]
OneDrive wird nicht zum Speichern von benutzerdefinierten Bibliotheken empfohlen und kann beim Umbenennen von Bibliotheken zu Synchronisierungsfehlern und doppelten Dateien führen. Wenn Sie versuchen, OneDrive zum Umbenennen einer Bibliothek zu verwenden, heben Sie beim Umbenennen der Bibliothek die Verknüpfung mit OneDrive auf. Informationen zum Aufheben der Verknüpfung mit OneDrive finden Sie unter Deaktivieren oder Deinstallieren von OneDrive.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.3.0 festgestellt.
Benutzerdefinierte Bibliothekselemente werden ohne Neustart von FactoryTalk Optix nicht dargestellt [2371413]
Elemente, die einer benutzerdefinierten Bibliothek hinzugefügt wurden, erscheinen erst nach einem Neustart von FactoryTalk Optix in der
Bibliotheken
-Suche.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.3.0 festgestellt.
Einige Videos können auf Computern mit Microsoft Windows nicht abgespielt werden [2212837].
Wenn Sie ein Projekt auf einem Computer emulieren, auf dem
Microsoft®
Windows®
läuft, werden einige Videos möglicherweise nicht abgespielt. Die Videos werden abgespielt, wenn Sie das Projekt auf einem Gerät einsetzen.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.1.0 festgestellt.
Verbindung zu bestimmten Logix-Controllern über ControlNet nicht möglich [3385425]
Wenn Sie versuchen, über ein ControlNet-Netzwerk eine Verbindung zu einem der folgenden Controller-Typen herzustellen:
  • 1769-L35CR
    CompactLogix
  • 1768
    CompactLogix
  • 1768
    Compact GuardLogix®
Sie können kein Routing über ein 1756-ENxT(R)-Modul durchführen, um eine Verbindung zum Controller herzustellen. Sie müssen eines der folgenden EtherNet/IP-Module verwenden:
  • 1756-ENBT
  • 1756-EWEB
„Min“- und „Max“-Werte werden für die Typen „Datum und Uhrzeit“ und „Dauer“ nicht angezeigt [3370306]
FactoryTalk Optix
Die „Min“- und „Max“-Werte für die Typen „Datum und Uhrzeit“ und „Dauer“ werden nicht unterstützt. Importieren Sie keine „Min“- und „Max“-Werte für diese Typen.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 identifiziert
Es kann kein Projekt in einem Netzwerkordner erstellt werden
Beim Versuch, ein Projekt in einem Netzwerkordner zu erstellen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass
FactoryTalk Optix
die Projektvorlage nicht unbenennen kann.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Das Laufzeit-Tool kann nicht auf dem zweiten Computer bereitgestellt werden, wenn der Computername Sonderzeichen enthält [3303008]
Verwenden Sie keine chinesischen oder europäischen Sonderzeichen in Computernamen.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
NetSolution kann nicht kompiliert werden [3327229]
NetSolution kann nicht ohne Internetzugang kompiliert werden. Stellen Sie eine Internetverbindung her, um die erforderlichen Komponenten abzurufen.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.3.0 festgestellt.
Der Emulator kann den InfluxDB-Server nicht über VPN verbinden [3350681]
Verwenden Sie die Laufzeit-Tools, um den InfluxDB-Server über VPN zu verbinden. Anschließend können Sie das Projekt auf dem ausgewählten Gerät bereitstellen.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Debuggen der Entwurfszeit-NetLogic über Visual Studio Code nicht möglich [3511011]
Die C#-Erweiterung für Visual Studio Code wurde aktualisiert, und es wurden einige Probleme mit den neuesten Versionen festgestellt. Um die Entwurfszeit-NetLogic über Visual Studio Code zu debuggen, setzen Sie die C#-Erweiterung auf Version 2.4.4 oder früher zurück.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.3.1 festgestellt.
Gedrehte Akkordeons werden möglicherweise nicht wie beabsichtigt angezeigt [1891903]
Gedrehte Akkordeons werden nicht unterstützt.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Fehlerhafte Referenzen beim Importieren von Widgets aus der Vorlagenbibliothek [3634901]
NetLogic, die für ein untergeordnetes Element eines Widgets definiert ist, wird nicht aus der Vorlagenbibliothek importiert, wenn sie denselben Namen wie andere im Projekt verwendete NetLogic enthält. Dies würde zu fehlerhaften NetLogic-Referenzen führt.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Die Anwendung wird nach dem Hochladen des Projekts nicht automatisch gestartet, wenn sie mit „Wird als Dienst ausgeführt“ gekennzeichnet ist [3628522]
Eine Anwendung, die nach dem Hochladen des Projekts mit Anwendungsdateien in FactoryTalk Optix Studio beendet wird, wird nicht automatisch neu gestartet, wenn FactoryTalk Optix als Dienst ausgeführt wird. Starten Sie den Laufzeitdienst manuell oder stellen die Anwendung bereit.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Es kann keine Anwendung bereitgestellt werden, wenn das NetLogic-Skript geöffnet ist [3545605]
Wenn ein NetLogic-Skript geöffnet ist, wird die Anwendungsbereitstellung mit der Fehlermeldung „Projektquellarchiv kann nicht vorbereitet werden: Kopie“ abgebrochen. Schließen Sie das Skript und stellen Sie die Anwendung erneut bereit.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Kommunikation mit einem Controller über den WAN-Port eines OptixPanel- oder Eingebetteten Edge-Computing-Moduls nicht möglich [3213290]
Das OptixPanel- und das Eingebettete Edge-Computing-Modul können nicht mit einem Controller über den WAN-Port kommunizieren. Das OptixPanel verwendet Port 2 für WAN und Port 1 für LAN, und das Eingebettete Edge-Computing-Modul verwendet Port 1 für WAN und Port 2 für LAN. Verwenden Sie den LAN-Anschluss zur Kommunikation mit dem Controller.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Ein optimiertes SVG-Bild mit einer auf Gruppenebene definierten Opazität wird nicht korrekt angezeigt [3249226]
Die Opazität, die auf Unterelemente eines optimierten SVG-Bilds angewendet wird, wird bei der Ausführung im Emulator oder OptixPanel nicht wie erwartet angezeigt, wenn sie auf Gruppenebene definiert ist. Wenden Sie die Opazität auf Elementebene an, um die erwarteten Ergebnisse zu erhalten.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Konverter für technische Einheiten zeigt keine konvertierten Werte an [3558734]
Konverter für technische Einheiten, die direkt auf einer Eigenschaft festgelegt sind und bei denen die rohen Höchst- und Mindestwerte auf dem Standardwert 0 belassen werden, zeigen keine konvertierten Werte an. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Konverter für technische Einheiten im Ordner „Konverter“ und verweisen Sie stattdessen darauf, wenn Sie einen erweiterten dynamischen Link erstellen.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Die Projektremanenz funktioniert nicht wie erwartet, wenn mehrere Projekte mit demselben Namen verwendet werden [3540833]
Die Projektremanenz funktioniert nicht wie erwartet, wenn mehrere Projekte mit demselben Namen an verschiedenen Speicherorten verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Projekte eindeutige Namen haben, wenn Sie die Remanenzfunktion verwenden.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Probleme mit der IDE-Anzeige beim Wechsel zwischen lokalen und RDP-Sitzungen [2294982]
Ein leerer Bildschirm kann in der Desktop-IDE angezeigt werden, wenn zwischen lokalen und Remote-Desktop-Sitzungen gewechselt wird.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Die Aktualisierung des Trendbereichs kann sich auf die Ergebnistabelle auswirken [3612644]
Die Aktualisierung der Registerkarte
Bereiche
im Widget „Erweiterter Trend“ kann sich auf die Ergebnistabelle auswirken.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Nicht-Variablen-Ereignisfeld verursacht Laufzeitfehler [3612644] 
Eine Diskrepanz bei der Verarbeitung von Ereignisargumenten führt zur Rückgabe von Knoten, die keine Variablen sind, und zeigt den Fehler „Das Ereignisfeld wird in eine Nicht-Variable aufgelöst“ an.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Das Bild wird im Web-Präsentationsmodul möglicherweise nicht aktualisiert [3478736]
Das ImageRefresher-Skript funktioniert mit dem Web-Präsentationsmodul nicht wie erwartet.  Um das Bild korrekt anzuzeigen, muss der Webbrowser manuell aktualisiert werden.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 identifiziert
Sonderzeichen werden nicht immer unterstützt [2123530]
Sonderzeichen werden in PDF-Dateinamen, FTP-Server-Benutzernamen, jedoch nicht in Git-Repository-Namen, ODBC-Datenbanknamen oder bei Verwendung der Microsoft Pinyin-Eingabemethode auf dem Gerät oder zur Entwurfszeit im FactoryTalk Optix Studio Webeditor nicht unterstützt.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.2.0 festgestellt.
Neue oder gelöschte Tags wurden von FactoryTalk Optix nicht erkannt, wenn sie online in einem Controller geändert wurden, auf dem die V20-Firmware ausgeführt wird [3671499]
Wenn Sie den RA EtherNet/IP-Treiber mit einem Controller verwenden, auf dem die V20-Firmware ausgeführt wird, erkennt FactoryTalk Optix keine neuen oder gelöschten Tags, wenn diese Änderungen vorgenommen wurden, während der Controller online war.
Zur Beseitigung dieses Problems stellen Sie Ihr Projekt erneut bereit und wählen dann unter
Projekt bereits vorhanden
die Option
Ersetzen
aus.
WICHTIG: Durch das Ersetzen eines Projekts werden alle Anwendungsdateien ersetzt.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.4.0 festgestellt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.