Remote-Influx-Datenbank erstellen

Remote-Influx-Datenbank erstellen

TIPP: Die Remote Influx-Datenbank unterstützt die InfluxDB-Cloud nicht.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Datenspeicher
    und wählen Sie
    Remote-InfluxDB-Datenbank
    .
  2. Geben Sie hier folgende
    Eigenschaften
    an:
    • Eigenschaften
      :
      • Server
        . Die IP-Adresse oder der Hostname des Datenbankservers.
      • TCP-Port
        . Der TCP-Port des Datenbankservers.
        TIPP: Der Standardwert für InfluxDB-Server ist normalerweise 8086.
      • Organisation
        . Die Organisation muss mit der auf dem Datenbankserver angegebenen übereinstimmen.
      • Bucket
        . Bucket muss mit dem auf dem Datenbankserver angegebenen Bucket übereinstimmen.
      • Token
        . Token muss mit dem Token übereinstimmen, das für den Abruf von Daten vom Datenbankserver angegeben wurde.
      • SSL verwenden
        . Für eine sichere Datenverbindung setzen Sie die Option auf
        Wahr
        .
      • Serverzertifikat
        . Das Serverzertifikat muss mit dem Zertifikat übereinstimmen, das auf dem Datenbankserver für eine sichere SSL-Verbindung angegeben ist.
    • Speichern und weiterleiten
      :
      TIPP: „Speichern und weiterleiten“ speichert Daten bei vorübergehender Trennung der Verbindung zum Datenspeicher.
      „Speichern und weiterleiten“ ist nur für externe Influx-Datenbanken verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern und weiterleiten.
      • Speichern und Weiterleiten aktiviert
        .  Aktiviert oder deaktiviert „Speichern und weiterleiten“.
      • Maximale Puffergröße für Speichern und Weiterleiten
        . Die maximale Anzahl an Elementen im Puffer. Gültige Werte können von 1 bis 100.000 festgelegt werden. Ein Element ist ein Eintrag (Zeile) in einer Datenbanktabelle.
        TIPP: Es stehen die folgenden schreibgeschützten Diagnose-Eigenschaften zur Verfügung:

          Puffernutzung für Speichern und Weiterleiten
          . Ein zur Laufzeit festgelegter Diagnosewert, der die aktuelle Anzahl an Elementen im Puffer angibt.

          Pufferüberlauf für Speichern und Weiterleiten
          . Ein zur Laufzeit festgelegter Diagnosewert. Falsch – Gibt an, dass die derzeit anstehenden Daten gehandhabt werden.

    TIPP:
    Der InfluxDB-Datenspeicher verfügt über die zusätzliche Eigenschaft für jede erstellte Tabelle, um dem Datensatz InfluxDB-Tags zuzuweisen. InfluxDB-Tags werden von der Influx-Datenbank zur Identifizierung und Beschriftung von Datenpunkten für die weitere Analyse verwendet. Auf diese Weise können Sie auch Datenpunkte mit demselben Zeitstempel in demselben Bucket und derselben Messung protokollieren und Datenverluste vermeiden.
    Zum Beispiel: Wenn keine Tags definiert sind und viele Ereignisse gleichzeitig ausgelöst werden (mit demselben Zeitstempel), werden sie von InfluxDB überschrieben und nur ein Datensatz wird in der Datenbank protokolliert. Um dies zu vermeiden, können Sie die Eigenschaft an eine eindeutige Eigenschaft eines protokollierten Ereignisses binden (z. B. ). Dadurch wird der InfluxDB-Server gezwungen, alle Datenpunkte mit demselben Zeitstempel aufzuzeichnen. Mithilfe der Eigenschaft können Sie jede Variable als Beschriftung für Datenpunkte sowie für die Pflege und Analyse von auf dem Server gespeicherten Daten hinzufügen.
(Optional) Konfigurieren Sie die Datenbankstruktur. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbanktabelle konfigurieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal