Berechtigung auf Ubuntu 22.04-Geräten neu hosten
Hosten Sie eine Berechtigung zur Verwendung auf einem anderen Gerät neu, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:
NOTIZ:
Die Seriennummer der Berechtigung XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX wird in diesem Verfahren als Platzhalter dargestellt.
- Geben Sie in einem Terminalsudo ./FTOptixEntitlementCli --rehost --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXein.Es erscheint die MeldungEntitlement rehosted successfully.
- (Optional) Um aktualisierte Berechtigungen anzuzeigen, wählen Sie von der FactoryTalk-Startseite aus.NOTIZ: Sie müssen Administrator oder Eigentümer sein, um den Berechtigungsstatus anzuzeigen.
Rückmeldung geben