Hersteller von Elektrofahrzeugen arbeiten mit Hochdruck an der Marktreife von Prototypen, um sich im immer härter werdenden Wettbewerb zu behaupten. Im Rennen um die Markteinführung müssen Unternehmen auch darüber nachdenken, wie sie eine weitere Herausforderung meistern – die drastisch gestiegene Nachfrage.
Elektrofahrzeuge machen heute weniger als 3 % aller Neuwagenverkäufe aus. 2040 jedoch handelt es sich bei voraussichtlich 60 % aller Neuwagenverkäufe um Elektrofahrzeuge.
Wenn Sie Ihren Betrieb so umstrukturieren können, dass er mit dieser Nachfrage – und den Veränderungen in der Elektrofahrzeugtechnologie – Schritt halten kann, haben Sie glänzende Erfolgsaussichten. Schaffen Sie hierfür intelligente, skalierbare und flexible Abläufe, mit denen Ihr Betrieb stets agil und produktiv bleibt.
Bereit für Wachstum?
Agile und stabile Abläufe ermöglichen Innovationen, die Sie für das zukünftige Wachstum benötigen.
Wichtig sind skalierbare Informationslösungen, die aus Produktionsdaten nützliche Erkenntnisse ableiten. Diese Lösungen erfüllen heute Ihre spezifischen Anforderungen und lassen sich für die Zukunft je nach Unternehmenswachstum skalieren.
Skalierbare Analyse-Software in Netzwerk und Cloud liefert wichtige Erkenntnisse zum richtigen Zeitpunkt. Heute dienen Analysen möglicherweise vor allem der Verbesserung von Effizienz und Qualität, indem Produkte, Mitarbeiter und Systeme im Produktionsprozess verfolgt werden.
Mit wachsender Nachfrage können Sie Ihre Analysen ausweiten. Die Kombination von Analyse-Software und maschinellem Lernen kann Prozesse und Lieferkette optimieren und Maschinenausfälle prognostizieren.
MES-/MOM-Anwendungen tragen zur Bewältigung Ihrer spezifischen Fertigungsherausforderungen bei und wachsen gemeinsam mit Ihren Betrieben und deren Anforderungen. Sie können in kleinem Rahmen mit einer hochwertigen Anwendung zur Verfolgung, Ermittlung und Meldung von Abweichungen bei Maschinen oder Bedieneraktionen beginnen und später auf eine MES-Software auf Unternehmensniveau skalieren.
Auf Flexibilität ausgelegt
Ganz gleich, ob sich Ihr Betrieb auf neue Getriebefertigungstechnologien, wechselnde Trends in der Automobilindustrie oder neue Vorschriften einstellen muss, Ihre Steuerungslösungen sollten Ihre Agilität steigern und nicht behindern.
Mit einer intelligenten Servopresse können Sie so viele Fahrprofile konfigurieren, wie Sie benötigen. Sie haben darüber hinaus Wahlfreiheit bezüglich Motortyp und Motorlieferant, um die für Ihre Anwendung erforderliche spezifische Drehzahl oder Drehmomentlast zu erhalten.
Mit einer intelligenten Servopresse können Sie so viele Fahrprofile konfigurieren, wie Sie benötigen. Sie haben darüber hinaus Wahlfreiheit bezüglich Motortyp und Motorlieferant, um die für Ihre Anwendung erforderliche spezifische Drehzahl oder Drehmomentlast zu erhalten.
Achssteuerungssysteme mit flexiblem Transportsystem (Independent Cart Technology, ICT) erleichtern Ihnen außerdem die Reaktion auf Nachfrageschwankungen und Technologieänderungen. Dank softwarekonfigurierten Bewegungsprofilen lassen sich Funktionen per Tastendruck umschalten. So beschleunigen Sie Umrüstungen und verringern Ausfallzeiten. Außerdem ermöglichen sie im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Lösungen den schnelleren und präziseren Transport von kleinen Komponenten und sogar kompletten Fahrzeugkarosserien durch eine Anlage.
Produktiv auch im Wandel
Disruptive Technologien helfen Ihnen bei der Bewältigung einer Umstrukturierung, erleichtern die Entscheidungsfindung und maximieren die Effizienz.
Ein digitaler Zwilling – oder eine digitale Nachbildung Ihres Produkts, Ihres Prozesses oder Ihrer Anlage – ermöglicht Ihnen den Test neuer Produkte und Konfigurationen, bevor diese physisch implementiert werden. Dadurch verringern Sie das Risiko von Ausfallzeiten.
Erfassungstools mit AR-Technologie ermöglichen die Aufzeichnung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und deren Weitergabe im gesamten Unternehmen. Damit verkürzen Sie Schulungszeiten, erhöhen die Effektivität von Bedienern und sorgen für Compliance. Erfahrene Bediener können Abläufe aufzeichnen, die relevanten Orte vermerken und wichtige Sicherheitsmaßnahmen hervorheben. Neue Bediener können diese Aufzeichnung dann während der Einarbeitung in einer AR-Umgebung nutzen.
Sind Sie bereit?
Ganz gleich, ob Sie ein neues Werk in Betrieb nehmen oder eine Anlage umrüsten – informieren Sie sich, wie Sie mit einem hochflexiblen und vernetzten Produktionsbetrieb für Elektrofahrzeuge für die Zukunft gerüstet sind.
Veröffentlicht 1. März 2021