Bei der Auswahl einer neuen Technologie in der Herstellungsindustrie ist dies in der Regel mit erheblichen Überlegungen und Investitionen verbunden. Die Wahl der Technologie muss sorgfältig abgewogen werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der Organisation entspricht. Es ist auch wichtig, dass die Technologie sicher eingesetzt werden kann, um Risiken effektiv zu verwalten und zu mindern.
Bei der Auswahl der Visualisierungssoftware sind dies die drei Schlüsselbereiche, die bei der Risikominimierung berücksichtigt werden sollten:
1. Reduzierung des technischen Risikos
Eine Visualisierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, proprietären Code zu generieren, sollte eine wichtige Überlegung für Hersteller sein, die das technische Risiko oder Risiken bei der Umsetzung reduzieren möchten. Bei der Entwicklung von Anwendungen optimiert und vereinfacht die Möglichkeit, eine Bibliothek mit proprietärem Code für bestimmte Anwendungen zu entwickeln und zu verwenden, den gesamten Prozess. Da der Code getestet wurde, können die Module in einzelnen Anwendungen eingesetzt werden, die vertrauenswürdige Mengen erfordern. Durch die Nutzung von vertrauenswürdigem Code reduzieren Entwickler das Support-Risiko und fördern eine beschleunigte Lösung.
Eine Visualisierungsplattform, die eine einfache Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams ermöglicht, trägt dazu bei, technische Risiken zu reduzieren. Eine Designumgebung, die es mehreren Entwicklern ermöglicht, die Arbeit des Teams zu erweitern, zu entwickeln und zu testen, bietet Redundanz und verhindert Fehler, die sonst übersehen werden könnten. Auch die kollaborative Entwicklung mit einem gemeinsam genutzten Repository wie GitHub und die Versionssteuerung sind Elemente, die eine Visualisierungslösung haben sollte, zusammen mit der Unterstützung zur Beseitigung technischer Risiken. Rückverfolgbarkeit und Transparenz ermöglichen es den Benutzern, zu sehen, wann Änderungen vorgenommen werden und wer die Änderungen vornimmt. Mit der Versionsteuerung können Benutzer Konflikte visualisieren und lösen, wodurch Fehler oder potenzielle Arbeitsverluste vermieden werden. Diese in den Editor eingebetteten Steuerelemente rationalisieren den gesamten Entwicklungsprozess und verringern Risiken, indem Probleme mit der Versionssteuerung aus der Gleichung entfernt werden.
2. Reduzierung des geplanten Risikos
Die Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten werden verkürzt, wenn Teams mit proprietären und gut getesteten Codeteilen arbeiten. Da die Benutzer nicht jedes Mal bei Null anfangen müssen, werden auch die damit verbundenen Kosten oft reduziert.
Das Design in standardisierten Schnittstellen ermöglicht es, Informationen in Echtzeit zwischen den einzelnen Software-Komponenten zu übermitteln und dann zu entfernten Datenbank-Servern und schließlich in die Cloud zu übertragen. Diese praxiserprobten Module des geistigen Eigentums führen zu einer viel schnelleren Entwicklung und reduzieren das geplante Risiko, denn man muss nicht jedes Mal „das Rad neu erfinden“.
3. Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos
Ein standardisierter Satz von entwickelten, getesteten und vertrauenswürdigen Inhalten bietet einen Vorteil bei der Abschwächung wirtschaftlicher Risiken. Die Arbeit mit Komponenten, die in Bezug auf ihre Funktion und ihre Leistungen umfassend verstanden werden und mit denen die Endkunden möglicherweise bereits vertraut sind, erhöht das Vertrauen in die Robustheit der Lösung und ihre Fähigkeit, die gewünschte Leistung und die gewünschten Ergebnisse zu liefern. Anwendungen, die mit vorhandenem Code und Inhalten entwickelt wurden, die sich umfassend bewährt haben, senken die Entwicklungskosten und verkürzen die Produktlieferzeiten. Die Erwartungen können besser verwaltet werden, da Teams mit bekannten Entitäten zusammenarbeiten und bei Bedarf geringfügige Änderungen vorgenommen werden, um sie an individuelle Szenarien anzupassen.
Eine letzte Überlegung, die Benutzer in Betracht ziehen sollten, ist die Flexibilität, die Software agnostisch auf jedem Computergerät auszuführen. Im Allgemeinen können Software-Plattformen auf einem oder mehreren Industriesystemen bereitgestellt werden, auf denen Windows oder LINUX ausgeführt wird. Es entsteht jedoch eine neue Klasse von versiegelten HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle)-Instrumente, die als Edge-Computer-Geräte dienen und ähnliche Funktionen wie größere, teurere Industrie-PCs bieten.
HMI-Instrumente bieten eine gemeinsame Bereitstellungsumgebung. Der Support für HMI-Instrumente ist einfacher und sie sind leichter zu bedienen. Das wirtschaftliche Risiko wird verringert, da das kleinere Hardware-Paket zu einem niedrigeren Preis angeboten wird, was bedeutet, dass Maschinen- und Anlagenbauer und Integratoren wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger sein können.
HMI-Instrumente tragen außerdem dazu bei, kostspielige Cybersicherheit-Risiken zu mindern. Da diese versiegelten Instrumente kein offenes Betriebssystem haben, ist keine Virenschutzsoftware erforderlich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sorgfältige Betrachtung von Visualisierungsplattformen und deren Art und Weise, wie sie Risiken minimieren, Zeit, Kosten, Personalressourcen und potenzielle Kundenunzufriedenheit sparen kann.