So schützen Sie das Potenzial Ihrer Maschinen
Resonanzen sind das Resultat von Designentscheidungen, die bewusst oder unbewusst vom Konstrukteur getroffen wurden. Gestalt, Materialauswahl, Abmessungen und Größe der Last werden bewusst festgelegt. Unbewusste Designentscheidungen betreffen Toleranzen, Montageverfahren und Motoreigenschaften. Die Resonanzen können sich mit der Zeit aufgrund von normalen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen ändern. Dazu gehören auch Anwendungen mit Wellenverlängerungen oder großen Lasten wie Wickelmaschinen.
Bisher wurden Resonanzen durch Anpassung der Reglerverstärkungen behoben. Auf diese Weise lässt sich das Quietschen und Ruckeln einer Maschine zwar stoppen, allerdings verringert sich auch die Maschinenleistung. Mit der Zeit führt dies zu einer signifikanten Reduzierung des Durchsatzes und einer langsameren Reaktion auf Probleme.
Ein Frequenzumrichter mit Adaptive Tuning nutzt erweiterte Analysefunktionen, um kontinuierlich verschiedene Resonanztypen aufzuspüren. Der Antrieb kann in Echtzeit Warnungen an das Bedienpersonal ausgeben, um schnelle Abhilfemaßnahmen zu ermöglichen. In erweiterten Konfigurationen kann der Antrieb spezielle Filter verwenden, um Resonanzen zu dämpfen, ohne das Tuning der Steuerung zu verändern.
Durch diese Möglichkeit der Autokorrektur können Sie das von Ihnen gewünschte hohe Leistungsniveau halten. Dank Adaptive Tuning konnten wir anhand der Belastungscharakteristiken zwei- bis viermal höhere Leistungen verzeichnen.
Darüber hinaus ermöglichen Frequenzumrichter mit Adaptive Tuning die Resonanzüberwachung über einen längeren Zeitraum und die Planung von Reparaturen bei bestimmten Bedingungen. So sieht intelligentes Arbeiten aus: Sie können Probleme proaktiv innerhalb der geplanten Instandhaltungsfenster angehen und werden nicht mehr abrupt mitten in der Produktion damit konfrontiert.
Mehr über Antriebstechnik mit Adaptive Tuning erfahren Sie in der Produktbeschreibung zu unseren neuen PowerFlex® 755T-Frequenzumrichtern mit TotalFORCE®-Technologie.