Verbesserung der Sicherheitsreife im Fokus
Sicherheitsreife ist eine Kombination aus Kultur (Verhalten), Compliance (Richtlinien und Verfahren) und Kapitaleinsatz (Technologien). Studien haben wiederholt gezeigt, dass die führenden 20 Prozent der Hersteller eine um 5 bis 7 Prozent höhere Gesamtanlageneffektivität, 2 bis 4 Prozent weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine um 50 Prozent geringere Verletzungsrate erreichen als ihre Mitbewerber – und diese Top-Unternehmen bauen ihren Vorsprung aus.
Zur Weltklasse zählende Unternehmen betrachten Sicherheit als ein Schlüsselelement ihres Strebens nach Optimierung der Betriebsprozesse. Zu diesem Zweck setzen sie moderne Sicherheitsmethoden ein. Einer Umfrage von LNS Research zufolge gaben zum Beispiel 75 Prozent der Industrieunternehmen an, dass sie betriebliche Verbesserungen durch den Einsatz moderner Sicherheitstechnologie erzielen konnten. Dies erklärt, warum diese Unternehmen sich auch für Investitionen in stärker vernetzte, intelligentere und sicherere Maschinen aussprachen.
Sicherheitsreife ist eher eine Entwicklung als eine Revolution. Man versteht darunter Fortschritte bei der Verbesserung der Sicherheitskultur, der Verfahren und Prozesse und bei der Nutzung von Technologien für eine höhere Produktivität und mehr Arbeitsschutz. Es geht darum, zu erkennen, dass Sicherheit und Produktivität sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich ergänzen – und Maßnahmen zur Optimierung beider Aspekte zu ergreifen.
Wie verbessert man also die Sicherheitsreife? Zunächst einmal führen Sie eine Bewertung Ihrer eigenen Sicherheitsreife durch und finden heraus, wo Sie Verbesserungen vornehmen müssen, um Ihre Ziele zu erreichen. Ein gutes Verständnis Ihres Leistungsniveaus und der Bereiche mit Verbesserungspotenzial ist entscheidend für die Optimierung der Sicherheit.