Chicago Heights Steel ist ein 1893 in Chicago, Illinois (USA), gegründeter Schienenrecycler. Das Unternehmen kauft alte Eisenbahnschienen an, die im Betrieb erhitzt und in drei Abschnitte gespalten werden. Aus diesen Teilen werden unterschiedliche Produkte gewalzt: Pfosten für Straßenschilder, T-Pfosten und einige Spezialprodukte.
Veraltetes Steuerungs- und Elektrosystem führt zu Ausfallzeiten
Das veraltete Steuerungs- und Elektroniksystem verursachte Ausfallzeiten und hinderte Chicago Heights Steel daran, seine Produktionskapazitäten voll auszuschöpfen.
„Bei jedem Problem mit der Elektronik musste die Ursache zunächst aufwendig ermittelt werden. Die anschließende Problemlösung dauerte noch länger“, erinnert sich Antonio Ambra, Business Development Manager bei AIC.
„Niemand konnte so etwas noch reparieren. Ersatzteile waren keine mehr zu bekommen. Niemand wusste, wie die Anlange überhaupt funktioniert“, so Bradley Corral, Vorstandsvorsitzender von Chicago Heights Steel. Chicago Heights Steel erledigt seine Aufträge mit vollem Einsatz, daher war es dem Unternehmen wichtig, einen Partner mit derselben Einstellung zu finden.
Die Planung einer Systemmodernisierung erfordert Fachkompetenz
Chicago Heights Steel wandte sich an AIC, einen Rockwell Automation System Integrator Partner.
Automazioni Industriali Capitanio (AIC) ist ein weltweit tätiger Systemintegrator mit Sitz in Italien, der kundenspezifische Automatisierungs- und Robotiklösungen für die Stahlindustrie entwickelt. Diese Lösungen kommen weltweit an über 1000 Standorten zum Einsatz. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus der Branche bereits seit über 40 Jahren.
AIC entwickelte einen Plan für die Modernisierung des gesamten Walzwerks, von den Vorgerüsten, in denen der erste Stich erfolgt, bis hin zur Entnahme der fertigen Stäbe aus den Kühlbetten. Der Systemumfang:
- Neue Haupt- und Zusatzfrequenzumrichter
- Automatisierung und Leitstände
- Steuerungssystem mit Bedienerschnittstelle auf Basis von Stratus Server und der Thin-Client-Managementsoftware ThinManager®
- Sicherheitssystem
- Sensoren
- Engineering
- Ersatzteile
- Dezentraler Support
- Verpackung und Transport
„Das neue System vernetzt sämtliche Prozesssteuerungen, sodass wir die Prozesse im Werk in Echtzeit verfolgen können“, so Ambra. „Außerdem lässt sich das System praktisch uneingeschränkt erweitern. Das ist fantastisch für die Zukunft.“