Hintergrund
Eine der führenden italienischen Verpackungsunternehmen, Laem System, stellt seit mehr als 40 Jahren Längsschneide- und Aufwickelmaschinen her. Das durch Dynamik und starken Innovationswillen geprägte Unternehmen sucht laufend nach Lösungen, die zu Wachstum und hoher Kundenzufriedenheit beitragen. Daher sind auch alle Maschinen so konzipiert, dass sie höchste Qualitätsstandards und Ansprüche in puncto Zuverlässigkeit und Funktion erfüllen. Das Unternehmen ist im europäischen Markt gut positioniert und agiert auch in Nordamerika, Australien und Südafrika. Um seine Marktpräsenz zu stärken und auf die spezifischen Bedürfnisse seiner nordamerikanischen Kunden einzugehen, suchte Laem System nach einer innovativen Lösung.
In Zusammenarbeit mit Rockwell Automation entwickelte man schließlich eine Aufwickelmaschine, die es hinsichtlich Größe, Art des verarbeiteten Materials und des Doppelfaltverfahrens in der Firmengeschichte noch nicht gegeben hatte.
Herausforderung
Das Hauptziel bestand darin, ein System für die Doppelfaltung verschiedener Materialen zu erstellen, deren Größe und Typ an sich schon eine Herausforderung darstellten. Gleichzeitig galt es, den Produktionsprozess durch einen vollautomatischen Spulenwechsel am Ende einer Arbeitsphase zu optimieren, ohne dabei den Maschinenzyklus zu unterbrechen. Da die Maschine von einem Unternehmen aus der Lebensmittelverpackungsindustrie in Auftrag gegeben worden war, musste sie den Vorschriften entsprechen und höchste Standards hinsichtlich Zuverlässigkeit, Präzision und Sicherheit erfüllen. Die Doppelfaltung, der automatische Spulenwechsel und die Verwendung von besonderen Kunststoffmaterialen zur Verpackung der Lebensmittel sind nur einige der Besonderheiten dieser Maschine, die für das Unternehmen zum Standard zählen. Laem System entschied sich, bei diesem Projekt seine eigenen Fachkenntnisse mit den Fähigkeiten einer integrierten Entwicklung von Rockwell Automation zu bündeln.