Recommended For You
Der neue elektromagnetische Verriegelungsschalter Allen-Bradley® Guardmaster® 440G-EZ trägt dazu bei, Menschen, Prozesse und Anlagen zu schützen. Er ermöglicht es, Schutztüren mechanisch zu verriegeln. Dadurch ist der Zugang zu einem Gefahrenbereich nur dann möglich, wenn eine Gefährdung des Personals ausgeschlossen ist. Dies schützt Personen, vermeidet ungeplante Prozessunterbrechungen, verbessert die Produktivität und die Effizienz.
Der elektromagnetische Sicherheitsschalter 440G-EZ verwendet eine magnetische Verriegelungsfunktion (Power-to-Lock, PTL), die die Stabilität der Tür erhöht und Fehlausrichtungen ebenso wie Fehlauslösungen reduziert. Mit seiner hohen Haltekraft und der Toleranz bei einer Fehlausrichtung kann der 440G-EZ-Schalter an jeder Art von Schutztür eingesetzt werden.
Der 440G-EZ hat ein flaches Gehäuse. Er verfügt über mehrere Montage- und Anschlussoptionen. Dazu gehören 5-polige oder 8-polige M12-Mikro-Pigtail-Schnellkupplungen, die für optimale Flexibilität beim Einbau sorgen.
Um die Installation, Fehlersuche und Wartung zu vereinfachen, ist am Schalter eine Diagnose-LED integriert. Sie zeigt an, ob der Schalterstatus vom Schaltgerät auf verriegelt oder entriegelt gesetzt wurde.
Die Sicherheitsschalter 440G-EZ sind TÜV-zertifiziert bis Kat. 4, SIL 3, PLe – die höchste Sicherheitsstufe für Schutzpositionen.
Allen-Bradley und Guardmaster sind Marken von Rockwell Automation Inc. Marken, die nicht zu Rockwell Automation gehören, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Veröffentlicht 13. Dezember 2020