Recommended For You
Mit FactoryTalk Historian Site Edition (SE) von Rockwell Automation können Produktionsmitarbeiter jetzt noch schneller auf benötigte Daten zugreifen. Die neuen Erweiterungen machen die aktualisierte Software zur bislang zuverlässigsten und sichersten Version.
Möglich wird der schnellere Zugriff auf die Daten durch clientseitiges Connection-Balancing und Failback-Operationen. Dadurch werden die Benutzerverbindungen auf mehrere Server verteilt, anstatt alle Verbindungen über einen einzelnen Primärserver laufen zu lassen. Größere Systeme, in denen viele Nutzer auf Daten zugreifen wollen, verfügen oft über Datenmengen, die innerhalb mehrerer Jahre entstanden sind. Clientseitiges Connection-Balancing und Failback-Operationen verringern die Serverlast und verkürzen die Zugriffszeiten idealerweise von Minuten auf Sekunden.
FactoryTalk Historian SE bietet zudem eine nutzerbezogene Archivierungsplanung. Damit können Anwender die Migration in das historische Datenarchiv so einplanen, dass diese während Stillstandzeiten oder außerhalb der Geschäftszeiten durchgeführt wird. Daten werden vorzugsweise dann archiviert, wenn die Serverleistung und die Zugriffszeiten nicht für wichtigere Prozesse benötigt werden.
Zur besseren Absicherung von Produktionsdaten sind nun alle Subsysteme innerhalb von FactoryTalk Historian SE so konfiguriert, dass sie mit den geringstmöglichen Berechtigungen funktionieren. Dadurch lässt sich der potentielle Schaden, der durch nicht autorisierte Benutzer beim Eingriff in das System entstehen kann, minimieren.
Zudem unterstützt die Software die neuesten Betriebssysteme, wie zum Beispiel Windows Server 2019. Somit können Systeme länger eingesetzt werden, was besonders Betreibern von validierten Systemen in regulierten Branchen Mehrwert verspricht.
Das neue Software-Release von FactoryTalk Historian SE ist Teil von PlantPAx 5.0, dem modernen Prozessleitsystem (PLS) von Rockwell Automation, und nutzt dieselben FactoryTalk-Services wie andere im PLS enthaltene Software. Dies minimiert das Konflikt- und Fehlerpotenzial und vereinfacht die Installation.
Veröffentlicht 2. Februar 2021