OMRON EtherNet/IP-Treiber

Beachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie mit dem OMRON EtherNet/IP-Treiber arbeiten.

Unterstützte Controller

Der Treiber kann diese Controller-Familien unterstützen:
  • OMRON® NJ-Serie
  • OMRON® NX-Serie
  • OMRON® NU-Serie
WICHTIG: Der Treiber wurde mit der NJ301-1100 Firmwareversion 1.09 und der NJ101-9000 Firmwareversion 1.50 getestet.

Controller-Tag-Import

Sie können Tags aus
TXT
-Dateien nur im Offline-Modus importieren.
WICHTIG:
Bevor Sie Tags importieren:
  1. Setzen Sie in Sysmac® Studio
    Netzwerkveröffentlichung
    auf
    Nur veröffentlichen
    .
  2. Exportieren Sie von Sysmac® Studio aus Tags in eine
    TXT
    -Datei.
Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.

Datentypen

Der Treiber unterstützt diese Datentypen:
Controller-Datentyp
FactoryTalk Optix
-Datentyp
Länge
Hinweise
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTE
DWORD
UINT32
4 BYTE
LWORD
UINT64
8 BYTE
SINT
SBYTE
1 BYTE
INT
INT16
2 BYTE
DINT
INT32
2 BYTE
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTE
UDINT
UINT32
4 BYTE
LINT
INT64
4 BYTE
ULINT
UINT64
8 BYTE
REAL
FLOAT
4 BYTE
LREAL
DOUBLE
8 BYTE
TIME
DURATION
4 BYTE
DATE
DATE TIME
2 BYTE
Verwenden Sie diese Datentypen mit
Datum und Uhrzeit
-Objekten, mit denen Sie Datums- und Zeitdaten festlegen und anzeigen können.
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTE
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 BYTE
STRING(256)
STRING-MAX256
256 BYTES
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.