OMRON Fins-Treiber
Beachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie mit dem OMRON Fins-Treiber arbeiten.
Unterstützte Controller
Der Treiber unterstützt die Controller-Familien OMRON® CJ und CP.
WICHTIG:
Der Treiber wurde mit CJ2-Controllern getestet.
Controller-Tag-Import
Sie können Tags aus TXT-Dateien nur im Offline-Modus importieren.
WICHTIG:
Bevor Sie Tags in
FactoryTalk Optix Studio
importieren, kopieren Sie aus dem CX-Programmer die Symboltabelle in eine TXT-Datei.Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.
Datentypen
Controller-Datentyp | FactoryTalk Optix -Datentyp | Länge | |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
CHANNEL | INT16 | 2 BYTE | |
COUNTER | INT16 | 2 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTE | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTE | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTE | |
INT | INT16 | 2 BYTE | |
DINT | INT32 | 2 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTE | |
UINT_BCD | UINT16 | 2 BYTE | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTE | |
UDINT_BCD | UINT32 | 4 BYTE | |
LINT | INT64 | 4 BYTE | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTE | |
ULINT_BCD | UINT64 | 8 BYTE | |
REAL | FLOAT | 4 BYTE | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTE | |
TIMER | INT16 | 2 BYTE | |
STRING | STRING | LENGTH | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] |
Controller-Speicherbereich | FactoryTalk Optix -Speicherbereich | Hinweise |
---|---|---|
CIO | CIO area | |
A | Auxiliary area | |
T | Timer | |
C | Counter | |
D | Data Memory | |
H | Holding area | |
W | Work area | |
Ex | EM area CurrentBank | Adressiert den Speicherplatz x in der aktuellen Bank. |
Ex_y | EM area | Adressiert den Speicherplatz y in Bank x. |
IR | Nicht unterstützt | |
DR | Nicht unterstützt | |
TK | Nicht unterstützt |
Rückmeldung geben