Laufzeit-Kommunikationsfehler für Benutzeroberflächen-Steuerelemente
Benutzeroberflächen-Steuerelemente
in der Typenansicht
werden zur Laufzeit rot umrandet, wenn das grafische Element einen Tag-Wert nicht schreiben oder anzeigen kann.Der rote Umriss wird angezeigt, wenn keine gültige programmierbare oder physische Verbindung zum Controller besteht oder ein Tag in einem dynamischen Link nicht im Controller vorhanden ist. Der rote Umriss gibt an, dass das Grafikelement einen Fehler aufweist.
Ein fehlerhaftes Steuerelement der Benutzeroberfläche ist rot umrandet und kann ein rotes X anzeigen. Ein Beispiel für ein fehlerhaftes Textfeld zur Laufzeit kann wie folgt aussehen:
Bei Steuerelementen, die zusätzliche Inhalte wie Navigationselemente enthalten, wird nur das ungültige Tag rot umrandet:
Bei grafischen Elementen, die diesen Fehler anzeigen, lösen Sie die Verbindung zum Controller auf und überprüfen Sie, ob das Tag im Controller vorhanden ist.
NOTIZ:
Wenn ein Tag-Schreibfehler auftritt, z. B. beim Schreiben in ein Sicherheits-Tag, erscheint die erwartete Fehlermeldung kurz auf allen Steuerelementen, die auf das Tag verweisen. Der Fehler wird auf den Beschriftungen angezeigt und nicht nur auf den Controllern, die versuchen, auf das Tag zu schreiben.
Rückmeldung geben