Schlüssel-Wert-Konverter
Konvertiert den Wert der Quelle in den entsprechenden übergeordneten Wert auf der Grundlage einer Tabelle mit Schlüssel-Wert-Paaren. Der Schlüssel-Wert-Konverter wandelt heterogene Daten, wie z. B. eine Farbe, in einen Wert um.
Schlüssel-Wert-Editor
Sie können den Schlüssel-Wert-Editor öffnen, indem Sie neben dem Schlüssel-Wert-Konverter im Editor für erweiterte dynamische Links auswählen.
Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Konverterpfad | Der Pfad zum Konverter | |
Fügt eine Schlüssel-Wert-Tabellenzeile hinzu. | ||
Löschen | Löscht die ausgewählte Schlüssel-Wert-Tabellenzeile. | |
Datentyp | Gibt den Datentyp von Schlüsseln oder Werten an. Wählen Sie, um einen anderen Datentyp zu wählen. | |
Schlüssel | Ein Konverterschlüssel (Quellwert) | |
Wert | Ein Wert, der dem Schlüssel in derselben Zeile entspricht (Ausgabewert)
TIPP:
Der Wert in der ersten Zeile ist der Standardwert. Wenn der Quellwert mit keinem Konverterschlüssel übereinstimmt, gibt der Konverter den Standardwert zurück.
|
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Modus | Die Richtung des dynamischen Links:
|
Quelle
Eine Variable mit einem Wert, der einem Schlüssel entspricht
Output
Der Wert, der mit dem Schlüssel in der Karte verbunden ist
Beispiel
Rückmeldung geben