Editor für komplexe dynamische Links
Mit dem Editor für komplexe dynamische Links können Sie dem Quellknotenwert erweiterte Logik hinzufügen. Den Editor für komplexe dynamische Links finden Sie auf der Registerkarte
Erweitert
des Browsers für dynamische Links.Weitere Informationen zum Browser für dynamische Links finden Sie unter Browser für dynamische Links.
Sie können den Editor für komplexe dynamische Links auch im mittleren Fensterbereich durch Auswahl von
In Editor öffnen
öffnen. Das Öffnen des Editors für komplexe dynamische Links im mittleren Fensterbereich ist für die Bearbeitung komplexer dynamischer Links mit sehr umfangreicher Logik hilfreich.
TIPP:
Wenn mehrere Browser für dynamische Links geöffnet sind, können Sie im Browser für dynamische Links nur eine Registerkarte
Erweitert
öffnen. Wenn der Editor für komplexe dynamische Links beim Öffnen eines Popups für dynamische Links geöffnet ist, wird der Fokus auf die Registerkarte Erweitert
gelegt.Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Einfach | Kehrt zur Registerkarte Basis des Browsers für dynamische Links zurück. Weitere Informationen finden Sie unter Browser für dynamische Links. | |
Erweitert | Zeigt diese Registerkarte Erweitert für die Erstellung eines komplexen dynamischen Links an. | |
Pfad | Der durch den komplexen dynamischen Link festgelegte Pfad zu der Variablen. | |
Blockdiagramm | Zeigt den durch dynamische Links und Konverter ausgeführten Umwandlungsfluss an. | |
Richtung des dynamischen Links | Legt die Richtung zwischen den Blöcken im Diagramm fest. Die Richtung ändert sich durch Auswahl des Symbols:
| |
Einfügen | Um die Ausgabe zu manipulieren, unterbrechen Sie die dynamische Linkkette durch Einfügen eines Konverterblocks. Mit dem Befehl „Einfügen“ können Sie eine zusätzliche Verarbeitung an einem Ausgang eines anderen Blocks vorzunehmen. Beispielsweise können Sie das Ergebnis eines Ausdrucksauswerters mit Konstantwerten multiplizieren. | |
Dynamischen Link hinzufügen Dynamischen Link ändern | Geben Sie die Bindung zwischen Quelle und übergeordnetem Element an oder bearbeiten Sie es. | |
Schließen | Schließt den Browser für dynamische Links. | |
Link entfernen | Entfernt den dynamischen Link aus der Eigenschaft. | |
In Editor öffnen | Öffnet das Blockdiagramm des komplexen dynamischen Links im Editor. | |
Konfigurieren | Verlinken Sie über die Registerkarte „Editor für komplexe dynamische Links“ unter die Quellvariable mit einem bestimmten Index der übergeordneten Variablen.Erstellen Sie unter einen Schlüssel-Wert-Konverter oder einen Bedingungskonverter .Erstellen Sie unter einen Konverter für die dynamische Erstellung des Quellpfads der Variablen. Diese Optionen sind nur für technische Maßeinheiten bestimmt:
| |
Löschen | Entfernen Sie auf der Registerkarte „Editor für komplexe dynamische Links“ den Konverter oder den dynamischen Link sowie deren untergeordnete Elemente. |
Rückmeldung geben