Dynamischen Link entfernen
Entfernen Sie einen dynamischen Link von einer Eigenschaft, damit die Eigenschaft das verknüpfte Attribut nicht mehr anzeigt. Nachdem Sie den dynamischen Link entfernt haben, können Sie den Standardwert für die Eigenschaft zurücksetzen.
Voraussetzungen
- So entfernen Sie einen dynamischen Link
- Wählen Sie in derProjektansichtoder im Editor das Grafikobjekt aus, das die Eigenschaft mit dem dynamischen Link enthält.
- Klicken Sie inEigenschaftenin der Eigenschaft, die den dynamischen Link enthält, mit der rechten Maustaste auf den dynamischen Link und wählen SieLink entfernen.Der dynamische Link wird aus der Eigenschaft entfernt und der für die Eigenschaft eingegebene Wert erscheint.
- (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eigenschaftswert und wählen SieWert zurücksetzen.Die Eigenschaft zeigt ihren Standardwert an.
Rückmeldung geben