Editor

Öffnen Sie den Editor für die Benutzeroberfläche, indem Sie ein Container-Objekt öffnen.
Editor
Element
Beschreibung
Symbol
Beschreibung
Registerkarte des geöffneten Fensters oder Objekts
Erstellungsbereich, der das geöffnete Fenster oder Objekt anzeigt
Designbereich für den Inhalt des geöffneten Fensters oder Objekts
Editor-Symbolleiste mit Symbolen und Optionen, die von den im Designbereich ausgewählten Objekten abhängen
Auswählen
. Whlen Sie Elemente im Designbereich aus.
Rechteck
. Zeichnen Sie ein Rechteck im Designbereich.
Ellipse
. Zeichnen Sie ein Oval im Designbereich.
Linie
. Zeichnen Sie eine Linie im Designbereich.
Polylinie
. Zeichnen Sie eine Polylinie im Designbereich.
In den Hintergrund
. Verschiebt das ausgewählte Objekt im Designbereich ganz nach hinten.
Nach hinten
. Verschiebt das ausgewählte Objekt im Designbereich um ein Objekt nach hinten.
Nach vorne
. Verschiebt das ausgewählte Objekt im Designbereich um ein Objekt nach vorne.
In den Vordergrund
. Verschiebt das ausgewählte Objekt ganz nach vorne im Designbereich.
Gruppe linksbündig ausrichten
. Richtet die ausgewählten Objekte entlang des ganz linken Objekts aus.
Gruppe oben ausrichten
. Richtet die ausgewählten Objekte entlang des obersten Objekts aus.
Gruppe rechtsbündig ausrichten
. Richtet die ausgewählten Objekte entlang des ganz rechten Objekts aus.
Gruppe unten ausrichten
. Richtet die ausgewählten Objekte entlang des untersten Objekts aus.
Links andocken
. Verankert die ausgewählten Objekte auf der linken Seite, wobei die Ränder beibehalten werden.
Mittig andocken
. Verankert die ausgewählten Objekte vertikal, während die Objekte zentriert und die Ränder zurückgesetzt werden.
Rechts andocken
. Verankert die ausgewählten Objekte rechts, während die Ränder beibehalten werden.
Links und rechts andocken
. Streckt die ausgewählten Objekte horizontal über den Container hinweg.
Oben andocken
. Verankert die ausgewählten Objekte oben, während die Ränder beibehalten werden.
Mittig andocken
. Verankert die ausgewählten Objekte horizontal, während die Objekte zentriert und die Ränder zurückgesetzt werden.
Unten andocken
. Verankert die ausgewählten Objekte unten, während die Ränder beibehalten werden.
Oben und unten andocken
. Streckt die ausgewählten Objekte vertikal über den ganzen Container hinweg.
Löschen
. Entfernt das ausgewählte Objekt aus dem Designbereich.
Wählen Sie die Sprache für die Objekte im Designbereich aus.
Wählen Sie die Zoomstufe für den Designbereich.
Wählen Sie Optionen, um die Sichtbarkeit, das Einrasten von Objekten und die Größe des Rasters festzulegen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.